alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Toma de Muestras de Amoniaco Segura, Eficiente y Precisa

Toma de Muestras de Amoniaco

Cómo Conseguir una Toma de Muestras de Amoniaco Más Segura, Más Precisa y Más Eficiente

El amoniaco anhidro se utiliza habitualmente en plantas químicas y refinerías para la producción de fertilizantes, plásticos, tejidos, petróleo, etc. En estas aplicaciones, el amoniaco debe tener un contenido de agua de entre el 0,2% y el 0,5% para evitar problemas de corrosión y calidad del producto potencialmente críticos. Deben realizarse pruebas habitualmente para asegurar un contenido de agua adecuado.

Cualquier profesional que conozca bien la tarea de tomar muestras de amoniaco sabe lo que suele implicar este proceso. En primer lugar, debe ponerse el equipo de protección individual (EPI) necesario, que incluye gafas, guantes, un respirador y un traje químico, para evitar la exposición a los vapores de amoniaco. A continuación se realiza la toma de muestras, un proceso cuidadoso y riguroso cuyos resultados pueden ser imprecisos por pequeños errores. En definitiva, todo el proceso puede durar horas.

Pero es posible utilizar medios más eficaces para la toma de muestras de amoniaco. En este artículo, analizaremos por qué el laborioso proceso de toma de muestras de amoniaco puede ser un lastre para un funcionamiento eficaz y cómo un sistema de toma de muestras diseñado específicamente para el análisis del amoniaco puede ayudar a mejorar la seguridad, la precisión y la eficiencia de sus instalaciones.

El Método Tradicional de Toma de Muestras de Amoniaco

La toma tradicional de muestras de amoniaco se realiza utilizando comúnmente el método CGA G-2.2, en el que se dispensa una muestra de 100 ml de amoniaco líquido y luego se deja evaporar. El agua residual de la muestra evaporada ofrece una forma fiable de medir el contenido de agua del amoniaco, con suerte dentro del intervalo deseado del 0,2% al 0,5%. Si el contenido de agua queda fuera de ese intervalo, los operarios deben tomar medidas urgentes para corregirlo.Agrietamiento por corrosión bajo tensión del amoniaco

 

Una concentración de agua inferior al 0,2% puede aumentar la probabilidad de que se produzcan grietas por corrosión bajo tensión del amoniaco, y un contenido de agua superior al 0,5% es excesivo.

 

La medición precisa del contenido de agua en el amoniaco anhidro es crítica. Si la concentración de agua es inferior al 0,2%, puede aumentar la probabilidad de agrietamiento por corrosión bajo tensión del amoniaco en los tanques de almacenamiento u otras partes de los sistemas de fluidos que contienen habitualmente este producto. El agrietamiento por corrosión bajo tensión es un fenómeno especialmente peligroso porque puede destruir un componente a niveles de tensión inferiores a la resistencia a la tracción de una aleación. Durante el proceso, el fenómeno puede ser difícil de detectar y el fallo definitivo puede producirse repentinamente. Por otro lado, un contenido de agua superior al umbral del 0,5% es excesivo.

No siempre está garantizada la precisión de las mediciones utilizando el método CGA G-2.2. La precisión puede verse comprometida por algunas variables:

  • A medida que el amoniaco frío llena los recipientes de vidrio calientes, inmediatamente empieza a hervir y a evaporarse, lo que hace difícil llenar los tubos de residuos hasta la línea de graduación.
  • Unas tasas de calentamiento desiguales pueden hacer que los resultados de las muestras no sean uniformes.
  • Un lavado inadecuado del agua residual y de la muestra vieja de la línea de transporte puede dar lugar a muestras no representativas

Este proceso manual de manipulación del amoniaco también puede ser difícil de realizar con eficiencia. Tiene que hacerse con precisión para llenar un tubo de residuos caliente justo cuando hierve el amoniaco. Además, los procedimientos manuales de toma de muestras de amoniaco suelen requerir hasta 8 horas antes de Los procedimientos manuales de toma de muestras de amoniaco suelen requerir hasta 8 horas antes de poder realizar una medición.poder realizar una medición.

Los procedimientos manuales de toma de muestras suelen requerir hasta 8 horas antes de poder realizar una medición.

 

Considerando su naturaleza altamente tóxica, la seguridad del amoniaco anhidro es importante. Puede causar quemaduras críticas en la piel e irritación ocular, y puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si se libera al aire. Por este motivo, los técnicos deben llevar un equipo de protección individual (EPI) importante para extraer y analizar muestras de amoniaco de forma segura. También deben ser extremadamente cuidadosos para evitar cualquier derrame.

Todo el proceso puede ser engorroso, lento y propenso a cometer errores. Pero con un sistema de toma de muestras adecuadamente diseñado específicamente para el muestreo de amoniaco, es posible mejorar las cosas.

Solución para la toma de muestras de amoniaco anhidroUna Nueva Manera de Analizar el Amoniaco

Los sistemas de toma de muestras prediseñados se han convertido en una buena forma de conseguir muestreos seguros y fiables de una amplia variedad de fluidos y procesos industriales diferentes. Los sistemas diseñados específicamente para el muestreo de amoniaco pueden ayudar a mejorar la seguridad minimizando la exposición del operario al amoniaco líquido y vaporizado. También pueden mejorar la consistencia durante el funcionamiento y agilizar considerablemente el proceso de toma de muestras. Algunas de las características que hay que tener en cuenta son:

Los dispositivos de toma de muestras cerrados pueden contribuir a mejorar la seguridad en el muestreo de amoniaco anhidro

Dispositivos de toma de muestras cerrados.

Los dispositivos de toma de muestras cerrados pueden contribuir a mejorar la seguridad al limitar la exposición del operario y el impacto ambiental. Un diseño de muestra cerrado reduce la necesidad de utilizar mucho equipo de protección EPI. Los dispositivos cerrados también pueden ser de vidrio, lo que permite al operador controlar las condiciones en el interior del sistema.

Un muestreador de amoniaco diseñado con mecanismos de refrigeración eficaces puede ayudar a minimizar el potencial de ebullición excesiva.

Mecanismos de refrigeración eficaces. 

Dado que el amoniaco hierve con bastante facilidad y puede poner en peligro la precisión del llenado, un muestreador diseñado con mecanismos de refrigeración eficaces puede ayudar a minimizar las posibilidades de ebullición excesiva. 

El suministro semiautomatizado de muestras de amoniaco ayuda a asegurar la consistencia del tamaño de las muestras.

Suministro semiautomatizado de muestras. 

La instalación de un tapón en el tubo de residuos facilita el proceso de llenado. Al dispensar la muestra, el amoniaco llena el tubo de residuos hasta que el nivel alcanza el fondo del tubo de desbordamiento. Esta característica ayuda a asegurar tamaños de muestra consistentes en cada utilización.  

Los sistemas de toma de muestras de amoniaco que ofrecen un funcionamiento claro y simplificado pueden ayudar a evitar errores y mejorar la experiencia del usuario.

Uso sencillo.

Los sistemas de toma de muestras que ofrecen un funcionamiento claro y simplificado pueden ayudar a evitar errores y mejorar la experiencia del usuario. Gracias a un mecanismo de engranajes, por ejemplo, el operador puede elegir fácilmente entre distintas funciones. Además, algunos sistemas pueden tener una sencilla interfaz de pantalla táctil para controlar el funcionamiento del calefactor.  

Toma de Muestras de AmoniacoSi desea mejorar sus procesos de muestreo de amoniaco, una buena forma de empezar es buscar características como éstas en un proveedor fiable de equipos para sistemas de toma de muestras. Los sistemas bien diseñados pueden ayudar a mejorar la seguridad de la planta reduciendo el potencial de exposición del operario al amoniaco. Pueden ofrecer resultados precisos y consistentes al semiautomatizar el proceso de toma de muestras y reducir las posibilidades de error humano. Y pueden mejorar la eficiencia general reduciendo el tiempo de muestreo y mejorando la operatividad del usuario.

¿Le interesa saber cómo puede mejorar sus operaciones un sistema prediseñado de toma de muestras de amoniaco? Nuestros especialistas en toma de muestras pueden ayudarle a decidir si este tipo de solución es adecuada para su planta. Hable con nuestro equipo y vea cómo puede aprovechar las ventajas.

Más información sobre la toma de muestras de productos químicos

Artículos relacionados

sistema de toma de muestra de lazo cerrado

Cómo Reducir las Emisiones en los Puntos de Toma de Muestras

Mientras las refinerías, las plantas químicas y otras instalaciones buscan nuevas formas de reducir las emisiones incontroladas, hay una estrategia que puede ser relativamente sencilla y rentable: especificar sistemas de lazo cerrado para la toma de muestras.

Panel de toma de muestras Swagelok

Análisis de sus Necesidades de Toma de Muestras

¿Quiere saber si el panel de toma de muestra o el análisis en línea es la mejor opción para controlar las condiciones de su proceso? Hemos elaborado una práctica lista de comprobación para guiarle hacia una solución que se adapte a sus operaciones.

Toma de muestras de fluidos de alta viscosidad Swagelok

Cómo Tomar Muestras Seguras de Fluidos de Alta Viscosidad en Refinerías

La toma de muestras de bitumen plantea algunos retos inherentes que no se encuentran en otras aplicaciones de toma de muestras. Vea algunas de las consideraciones que deben efectuarse al tomar muestras de bitumen u otros fluidos y líquidos de alta viscosidad.