alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Безопасный, эффективный и точный отбор аммиачных проб

Отбор аммиачных проб

Как добиться более безопасного, точного и эффективного отбора аммиачных проб

Безводный аммиак широко используется химическими и очистительными заводами в производстве удобрений, пластмассы, текстиля, бензина и много другого. В этих технологических процессах аммиак обычно должен иметь содержание воды от 0,2 до 0,5%, чтобы снизить вероятность сильной коррозии и ухудшения качества продукции. Для обеспечения необходимого содержания воды требуются регулярные анализы.

Любой специалист, перед которым стоит задача отбора аммиачных проб, знает, с чем обычно связан этот процесс. В первую очередь необходимо надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, перчатки, респиратор и костюм химической защиты, чтобы исключить воздействие аммиачных паров. Затем начинается сам процесс отбора проб — процедура, требующая осторожности и точности, результаты которой могут быть искажены незначительными неправильными действиями. И наконец, весь этот процесс может длиться много часов.

Однако существуют более эффективные способы отбора аммиачных проб. В этой статье рассказывается, почему трудоемкий процесс отбора аммиачных проб может снижать эффективность работы и как пробоотборная система, спроектированная специально для анализа аммиака, может повысить безопасность, точность и эффективность вашего технологического процесса.

Традиционный метод отбора аммиачных проб

Традиционно отбор аммиачных проб обычно выполняется с помощью метода CGA G-2.2 — берется проба жидкого аммиака объемом 100 мл и оставляется для испарения. Остаточная вода из испарившейся пробы позволяет надежно измерить содержание воды в аммиаке, оптимально — в желаемом диапазоне 0,2–0,5%. Если содержание воды выходит за пределы этого диапазона, операторы должны немедленно принять меры по корректированию содержания воды.Аммиачное коррозионное растрескивание под напряжением

 

Концентрация воды ниже 0,2% повышает вероятность аммиачного коррозионного растрескивания под напряжением, а содержание воды свыше 0,5% является избыточным.

 

Точное измерение содержания воды в безводном аммиаке имеет критически важное значение. Если концентрация воды ниже 0,2%, это повышает вероятность аммиачного коррозионного растрескивания под напряжением в резервуарах для хранения или других частях жидкостных и газовых систем, которые регулярно контактируют с аммиаком. Коррозионное растрескивание под напряжением является особенно опасным, поскольку может разрушать компонент при уровне напряжения ниже предела текучести сплава. Распространение этого явления трудно обнаружить, окончательное разрушение может произойти внезапно. В то же время содержание воды свыше 0,5% является избыточным.

Точность измерения с помощью метода CGA G-2.2 можно обеспечить не всегда. На точность могут повлиять несколько факторов:

  • Когда холодный аммиак заполняет теплые стеклянные контейнеры, он сразу же начинает кипеть и испаряться, что усложняет заполнение сосуда до отсчетного штриха.
  • Неодинаковая скорость нагревания может привести к расхождениям в результатах отбора проб.
  • Недостаточное вымывание остаточной воды и старой пробы из транспортировочной линии может привести к нерепрезентативности проб.

Этот ручной процесс работы с аммиаком также может быть трудно выполнить эффективно. Он должен выполняться точно, чтобы наполнить теплую трубку для остатка при выкипании аммиака. Кроме того, процедуры ручного отбора проб зачастую требуют до 8 часов, прежде чем можно будет Процедуры ручного отбора аммиачных проб зачастую требуют до 8 часов, прежде чем можно будет выполнить измерениевыполнить измерение.

Процедуры ручного отбора проб зачастую требуют до 8 часов, прежде чем можно будет выполнить измерение.

 

Поскольку безводный аммиак высокотоксичен, необходимо принимать меры безопасности. Это вещество может вызывать сильные ожоги кожи и раздражение глаз, а также оказывать негативное воздействие на окружающую среду при попадании в атмосферу. Поэтому технические специалисты должны применять СИЗ в необходимом объеме, чтобы безопасно отбирать и тестировать пробы аммиака. Также необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не разлить вещество.

Весь этот процесс может быть трудоемок, затратен по времени и подвержен ошибкам. Но при наличии правильно спроектированной пробоотборной системы, разработанной специально для отбора аммиачных проб, эту работу можно оптимизировать.

Решение для отбора проб безводного аммиакаНовый способ отбора аммиачных проб

Предварительно смонтированные системы отбора лабораторных проб позволяют достичь безопасного и надежного отбора проб различных промышленных сред и процессов. Системы, спроектированные специально для отбора аммиачных проб, могут повысить уровень безопасности, сведя к минимуму контакт оператора с жидким и испарившимся аммиаком. Они также могут повысить однородность и значительно ускорить процесс отбора проб. Некоторые характеристики, на которые стоит обратить внимание:

Пробоотборные устройства закрытого типа могут повысить уровень безопасности при отборе аммиачных проб

Пробоотборные устройства- закрытого типа.

Пробоотборные устройства закрытого типа могут повысить уровень безопасности, ограничив контакт оператора с веществом и воздействие на окружающую среду. Закрытость пробы уменьшает количество необходимых СИЗ. Устройства закрытого типа также могут быть изготовлены из стекла, благодаря чему оператор имеет возможность наблюдать за условиями в системе.

Система отбора аммиачных проб с эффективными охлаждающими механизмами может свести к минимуму вероятность чрезмерного выкипания

Эффективные механизмы охлаждения. 

Поскольку аммиак выкипает довольно легко, что может повлиять на точность наполнения, пробоотборная система с эффективными механизмами охлаждения поможет минимизировать вероятность чрезмерного выкипания. 

Полуавтоматическое дозирование аммиачных проб позволяет обеспечить их однородный объем

Полуавтоматическое дозирование проб. 

Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка может быть прикреплена крышка. При дозировании пробы аммиак заполняет трубку для остатка, пока его уровень не достигнет дна контрольной трубки. Это позволяет обеспечить однородный объем проб при каждом использовании.  

Системы отбора аммиачных проб, обеспечивающие согласованную и упрощенную работу, могут способствовать предотвращению ошибок и оптимизации работы пользователя

Удобство эксплуатации.

Пробоотборные системы, обеспечивающие согласованную и упрощенную работу, могут способствовать предотвращению ошибок и оптимизации работы пользователя. Например, механизм с зубчатым приводом может упростить оператору выбор функций. Кроме того, некоторые системы могут быть оснащены удобным сенсорным экраном для управления работой нагревателя.  

Отбор аммиачных пробЕсли вы хотите усовершенствовать процесс отбора аммиачных проб, для начала обратите внимание на эти характеристики от поставщика надежного оборудования для пробоотборных систем. Системы с продуманной конструкцией позволят повысить уровень безопасности на предприятии, сократив время контакта оператора с аммиаком. Они могут обеспечить надежные и точные результаты, частично автоматизируя процесс отбора проб и уменьшая вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором. Также они могут повысить общую эффективность процесса, сократив время отбора проб и повысив удобство использования.

Хотите узнать больше о том, какую пользу может принести вашему производству предварительно смонтированная система отбора аммиачных проб? Наши специалисты по отбору проб помогут вам определить, подходит ли это решение вашему предприятию. Поговорите с нашими сотрудниками и узнайте, как извлечь пользу из этих преимуществ.

Узнайте больше об отборе проб для химического анализа

Статьи по Теме

замкнутая пробоотборная система

Как сократить выбросы в точках отбора проб

Сегодня, когда нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и прочим предприятиям нужны новые способы сокращения внеплановых выбросов, существует один сравнительно простой и экономичный подход: использовать замкнутые пробоотборные системы, адаптированные именно для вашего предприятия.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб

Анализ Ваших потребностей, связанных с отбором проб

Пытаетесь понять, какая технология — отбор лабораторных проб или поточный анализ — наиболее оптимальна для контроля технологических условий на вашем предприятии? Мы составили список основных факторов, которые помогут Вам определиться, какое решение наиболее отвечает Вашим потребностям.