alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon
Di Xu, 부사장 겸 감사관

Di Xu

부사장 겸 감사관

제가 중국 북동부 지린 성 수도인 창춘에서 자랄 때는 제 자신이 현재와 같은 직업에 종사할 것이라고 상상하지 못했습니다. 저는 이야기를 경험하고 기쁨이나 슬픔을 느낄 수 있었기에 고전 소설과 시를 좋아했습니다. 또한 글쓰기도 좋아했습니다. 저는 제 주변의 사람들에 대한 글을 썼고, 선생님은 항상 제 글에서 사람들의 마음 속에 있는 친절함을 볼 수 있다고 말씀하셨습니다.

독서와 글쓰기를 사랑했던 저는 베이징 대학교에서 중국 문학 학위를 받게 되었습니다. 졸업한 후 얼마 되지 않아 결혼한 저는 남편과 함께 미국으로 왔고 남편은 미국에서 화학 박사 과정을 진행했습니다. 제 삶에서 다음 단계가 무엇이 될지 결정하는 것은 상당한 여정이었습니다.

저는 뉴멕시코 대학교에서 경제학 석사 학위을 받은 후에, 애크런 대학교에서 회계학 석사 학위를 받았습니다. 제가 이전에 문학을 전공하기는 했지만, 회계학도 상당히 쉽게 친숙해졌습니다. 제가 오하이오주 애크런에서 Coca-Cola Bottling Company의 비즈니스 분석가로 근무를 시작할 때, 사람들이 저에게 CPA 면허를 받도록 권했습니다. 그렇지만, 저는 직장에 다니고 있었고 두 살 짜리 아이가 있어서 준비할 시간이 넉넉하지 않았습니다. 여하간, 저는 대학 시절 필기장을 복습하고 시험을 치렀으며, 오하이오주에서 6등이라는 성적을 받았습니다. 제가 회계학이 친숙하게 느껴졌다고 말한 것도 이러한 이유이며, 제가 지난 20년 동안 재무 분야에서 일한 이유이기도 합니다.

저는 직장 생활 동안 항상 새로운 기회와 새로운 도전을 추구했습니다. 저는 다양한 회사에서 회계, 재무 계획 및 분석, 재무 보고 관련 직책을 수행한 후 Associated Materials에 기업 감사관으로 입사했습니다. 모든 직장에서 저는 동료와 상사들에게 자신의 경력을 개발하는 것의 중요성을 포함하여 많은 것을 배웠습니다. 제 중국 문학 선생님이 말씀하신 것처럼, 저는 사람들의 좋은 면을 보고 항상 배울 수 있는 점을 찾아냅니다.

2015년 기업 감사관으로 Swagelok에 입사한 이래로 저는 정말로 고향에 온 듯한 느낌을 받았습니다. 고객 중심의 정신과 고품질 제품, 재무제표, 절차, 정책 등 모든 것이 최고의 기준에 부합했습니다.

사람과 경력 개발에 대한 Swagelok의 초첨은 이를 매우 중요하게 생각하고 있는 제 마음 속 깊이 인상을 남겼습니다. 저를 있는 그대로 받아들이고, 부족한 제 영어 실력에도 기회를 주고, 제 진전을 인정하고, 다음 단계로 나아가도록 믿어준 수많은 멋진 사람들을 만난 것이 저에게 행운이었다고 생각합니다.

리더라면 적절한 인재를 채용하고 경력 여정을 돕는 것이 중요합니다. 저는 사람들이 자신의 장점을 발휘하도록 하는 것에 대해 강력히 동감합니다. 따라서, 저희 팀과 열정적으로 대화하면서 팀원들의 배경을 이해하고 우려 사항을 들으려고 노력합니다. 저는 직원들의 경력 개발에 확실하게 영향을 줄 수 있는 사람이 되고 싶습니다.

부사장 직무의 일환으로, 기업 감사관은 일상 업무를 최고 수준으로 달성할 책임을 집니다. 저의 또 다른 책임은 회사와 조직 발전에 영향을 주는 재무 결정과 관련하여 최고재무책임자를 보조하는 것입니다. 가장 큰 문제는 항상 모든 기업에 영향을 주는 거시경제 상황입니다. 제 역할은 저희가 대차대조표를 강화할 뿐만 아니라, 회사가 다음 차원으로 발전할 수 있도록 하는 의사 결정을 계속 내리도록 조력하는 것입니다.

저는 결혼을 했고 성인이 된 딸이 한 명 있습니다. 저는 제 딸을 자랑스럽게 생각합니다. 저희는 화목한 가족이며, 전 세계를 여행하면서 진기한 풍경을 보고, 새로운 문화를 탐험하며, 현지 음식을 즐기는 것을 좋아합니다. 여행을 통해 세계를 새로운 방식으로 볼 수 있으며, 일상 생활을 넘어선 새로운 관점을 수용할 수 있기 때문입니다.