API 플랜 32 외부 플러시
API 플랜 32는 외부 공급원의 깨끗한 플러시 유체를 씰 챔버로 공급합니다. 이 배치는 일반적으로 간격이 좁은 목 부싱과 함께 사용하며, 씰 챔버의 압력을 높이는 데 사용할 수 있습니다. 플러시 유체는 부싱을 지나 이동하므로, 플러시 유체가 공정 유체와 화학적으로 호환되면서 공정 유체 희석이 문제가 되지 않도록 하는 게 중요합니다.
패널에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 공정 유체를 플러시 유체로 사용하기 부적절한 경우, 깨끗한 플러시 유체를 씰 챔버에 공급합니다.
- 씰 챔버 압력을 높입니다.
- 간격이 좁은 목 부싱과 함께 사용하는 경우 공정 유체를 씰 챔버로부터 분리시킵니다.
플랜 32는 조립된 패널로 사용할 수 있습니다. 패널을 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 패널 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 63 시리즈 볼 밸브
- CH 시리즈 체크 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- M4 모델 유량계
- N 시리즈 니들 밸브
- 바이메탈 온도계
- TTW 시리즈 써모웰 티
- PGI 시리즈 게이지
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 장착 패널
- 브래킷/기타 하드웨어
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 27페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.