alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Как сократить выбросы в точках отбора проб

замкнутая пробоотборная система

Как сократить внеплановые выбросы за счет применения замкнутых пробоотборных систем

Ненамеренные выбросы в атмосферу могут происходить на самых разных участках нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. А из-за все более строгих мер регулирующих органов во всех странах операторы предприятий испытывают крайне высокую потребность в сокращении (или даже полном устранении) таких внеплановых выбросов.

Достижение чистого нулевого уровня выбросов — задача не из простых. На некоторых предприятиях для этого может потребоваться значительная модификация основных участков технологической инфраструктуры. Однако стоит помнить и о тех участках, где модернизация более доступна. Например, на крупных предприятиях существуют десятки точек отбора лабораторных проб, распределенные по всей площади. В зависимости от используемых процедур пробоотбора, качества конструкции пробоотборной системы и уровня подготовки оператора существует вероятность утечки в каждой из этих точек. Эта вероятность может принимать форму утечки при отсоединении пробоотборной тары, а также утечек, если при создании системы использовался неоптимальный проект или компоненты невысокого качества.

Спросите у наших специалистов по отбору проб, как уменьшить утечки

Но не стоит огорчаться — устранение утечек и внеплановых выбросов в точках отбора проб может быть делом несложным и экономически оправданным. Вот как это сделать.

эффективные, результативные и безопасныеЗамкнутые пробоотборные системы: эффективные, результативные и безопасные

Задача сокращения выбросов в любом процессе с участием химических веществ, в том числе углеводородов, в самом простом виде — это недопущение выхода жидкостей и газов из системы. Именно этого позволяет добиться правильно спроектированная и реализованная замкнутая пробоотборная система.
сокращение выбросов и повышение безопасности

Замкнутые системы зачастую представляют собой оптимальный способ сокращения выбросов и повышения безопасности.


замкнутая система отбора пробЗамкнутые системы забирают технологическую среду и проводят ее через точку пробоотбора, где ее часть (проба) собирается в герметичный контейнер (цилиндр или бутыль). Затем среда возвращается в технологический процесс. Все это происходит с минимальной вероятностью контакта среды с оператором или атмосферой на всех участках системы. С другой стороны, в некоторых способах отбора проб применяется факельное сжигание или другой способ утилизации излишков среды после ее забора и проведения через точку пробоотбора. Иногда даже используется слив технологической среды из магистрали с ее ручным сбором в открытый контейнер. Такие альтернативы не только увеличивают вероятность ненужных выбросов за счет сжигания или пролива среды, но также могут представлять значительную угрозу для здоровья операторов. Замкнутые пробоотборные системы устраняют утечки, поскольку возвращают среду в магистраль, а также ограждают оператора и атмосферу от контакта со средой, поэтому они часто являются наилучшим способом сокращения выбросов и обеспечения безопасности на рабочем месте.

герметичные пробоотборные системыСвойства герметичных пробоотборных систем

Чтобы свести к минимуму вероятность утечек в точках пробоотбора по всему предприятию, замкнутую систему необходимо надлежащим образом спроектировать и реализовать. При выборе замкнутой системы рекомендуется обратить внимание на следующие моменты.

Применение в конструкции герметичных компонентов От качества компонентов зависит качество всей пробоотборной системы. Например, для снижения вероятности нежелательных утечек в конструкции пробоотборной системы можно использовать клапаны с низким уровнем выбросов (low-E), чья способность к минимизации внеплановых выбросов подтверждена строгими испытаниями по стандартам API. Клапаны и прочие компоненты с сертификатом low-E все чаще используются в отрасли и в различных жидкостных и газовых системах, что вызвано ужесточением мер регулирования выбросов.

Конструкция и сборка, обеспечивающие минимальное количество потенциальных точек утечки. Протечь может даже самый качественный клапан или фитинг. Однако за счет минимизации количества соединений при проектировании системы вы можете снизить вероятность нежелательных утечек, ведущих к выбросам. Утечки в местах применения высококачественных компонентов, как правило, вызваны ошибками при монтаже. Если вы хотите избежать подобных проблем, монтаж и проверку системы отбора лабораторных проб должны выполнять подготовленные специалисты.

технология пробоотбораТехнология пробоотбора. Точка, в которой оператор отбирает среду в бутыль или цилиндр, — еще одно потенциальное место утечки. Устранить их поможет ряд существующих технологий.

В жидкостной замкнутой системе, где пробы отбираются в бутыли, процесс отбора обычно организован так: среда выходит из иглы, протыкающей резиновую крышку. В идеале после извлечения иглы резиновая крышка должна опять стать герметичной. В таких системах часто применяются ланцетовидные иглы, но иногда они могут оставлять в крышке разрезы, позволяющие среде выходить наружу. Иглы карандашного типа имеют более совершенную конструкцию, позволяющую уменьшить вероятность прореза перегородки за счет выхода среды из отверстия в боковой части иглы.

Если в пробоотборных системах с газами или летучими жидкостями используются цилиндры с удобными быстроразъемными соединениями, эта особенность позволяет эффективно и безопасно подсоединять и отсоединять контейнер в точке отбора проб.

Сокращение выбросов в точках отбора пробСокращение выбросов в точках отбора проб

Грамотно спроектированные замкнутые системы отбора лабораторных проб позволяют сократить выбросы за счет недопущения выхода технологической среды в атмосферу. Кроме того, они снижают угрозу для здоровья операторов благодаря герметизации технологической среды. Правильно выбранный поставщик может предложить удобные в эксплуатации и обслуживании стенды стандартных конфигурируемых конструкций, которые можно воспроизвести на любом участке предприятия, что не только сведет к минимуму выбросы и риски для здоровья, но и упростит подготовку операторов, уменьшив вероятность ошибок.

Хотите узнать подробнее, как сократить утечки и сопутствующие им выбросы в точках отбора проб? Найдите стенды замкнутых систем отбора лабораторных проб, возможности обучения проектированию пробоотборных систем и поддержку в процессе поиска и устранения неисправностей, обратившись к местным специалистам.

Спросите у наших специалистов по отбору проб, как уменьшить утечки

пециалисты Swagelok собирают стенды для отбора лабораторных проб

Стратегии отбора жидких лабораторных проб для контроля расходов

Откройте для себя несколько стратегий сокращения расходов и сведения к минимуму вероятности ошибок при выполнении отбора жидких лабораторных проб, проверки условий техпроцесса и анализа качества конечной продукции.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб

Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора проб

Узнайте в компании Swagelok, как выбрать подходящую систему отбора лабораторных проб, и получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить оптимальное качество конечного продукта.

 Лабораторная система отбора проб

Отбор лабораторных проб 101: сокращение производственных издержек

Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.