Как монтируются трубные обжимные фитинги
Монтаж трубных обжимных фитингов: все, что вам нужно знать
Надежность промышленных жидкостных и газовых систем имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности, эффективности и прибыльности вашего завода, а их надежная работа зависит от многих факторов.— Один из самых важных — правильный монтаж трубок и трубных обжимных фитингов при первоначальной сборке системы и ее техобслуживании в течение всего срока службы.
На что это может повлиять? Исходя из опыта поддержки заказчиков на объекте инженерами нашего технического отдела, мы обнаружили, что две самые распространенные причины утечек в любых промышленных жидкостных и газовых системах — это некорректный монтаж, а также неправильный выбор и подготовка трубок.’’ Это потенциально может привести к потере прибыли и снижению эффективности работы, но, что более важно, утечки могут поставить под угрозу безопасность персонала завода. Зачастую на промышленных предприятиях протекают опасные по своей природе процессы, и неправильный монтаж может привести к риску тяжелых травм.
По этим причинам специалисты по жидкостным и газовым системам должны обладать базовыми навыками, необходимыми для осуществления правильного монтажа трубных обжимных фитингов. В этой статье вы узнаете, как выбрать и подготовить подходящие трубки для монтажа, как выполнять монтаж трубных обжимных фитингов и почему корректный монтаж является ключевым условием обеспечения безопасности на рабочем месте.’
Перейти к разделу:
Понимание характеристик трубок
Перед выполнением монтажа трубных фитингов важно разобраться с многочисленными характеристиками самих трубок. Доступны трубки с самым разным внутренним диаметром, толщиной стенок, обработкой поверхности, концентричностью и другими характеристиками—, поэтому можно найти трубки для широкого спектра жидкостных и газовых систем.
Однако благодаря такому разнообразию важно знать, какой тип трубок используется именно в вашей системе. Например, распространенная причина утечек в трубных обжимных фитингах — их недостаточная затяжка во время монтажа. Такое может произойти, когда технический специалист затягивает фитинг «на глаз». Многие монтажники скажут, что затянули уже столько фитингов, что интуитивно знают, когда остановиться, исходя из ощущений. Но на усилие, требуемое для затяжки трубного обжимного фитинга, влияют разные переменные, и при изменении одной из них — размера, толщины стенок, твердости — ощущения при монтаже фитинга будут отличаться.
Почему трубки, а не трубы?
Трубки имеют ряд значительных преимуществ перед традиционными трубами, включая следующие:
- простой монтаж, для которого требуются только стандартные гаечные ключи;
- более высокая удельная прочность, благодаря чему с трубками проще работать, их проще монтировать и изготавливать;
- благодаря тому, что трубки можно гнуть, требуется меньше отдельных соединительных элементов, что позволяет уменьшить количество потенциальных мест утечек;’
- ламинарное течение среды системы за счет плавных внутренних изгибов трубок позволяет уменьшить падение давления в системе.’
Монтажники также должны убедиться, что трубки мягче трубных обжимных фитингов, что позволит обеспечить обхват трубки фитингом. Также следует проверить размер, форму и общее состояние трубок. Чрезмерное количество царапин, вмятин, выступов или других дефектов может нарушить герметичность уплотнения, особенно в газовой среде. Слегка овальные по форме трубки также могут плохо проходить через гайки, обжимные кольца и корпуса фитингов, вызывая проблемы.
Успешные практики проектирования систем трубок
Есть несколько оптимальных методик проектирования систем трубок.
✔ Прежде чем приступить к процессу монтажа, определите количество трубных обжимных фитингов и требуемую длину трубок в системе. При расчете потребности важно иметь достаточно трубки, чтобы каждый отрезок соответствовал корпусу фитинга.
✔ Определяя место соединения, учитывайте удобство доступа к нему. Трубные обжимные фитинги могут нуждаться в техобслуживании в течение всего срока службы, поэтому удобство доступа к ним технических специалистов может ускорить техобслуживание.—
✔ При прокладывании трубок обязательно учитывайте расположение других критически важных систем. Например, никогда не прокладывайте трубки перед критически важными щитами с контрольно-измерительным оборудованием. Это может сделать их труднодоступными и привести к потенциальным проблемам с безопасностью. Также не прокладывайте трубки на высоте поручней или ограждений для ног. Это поможет предотвратить случайные контакты персонала завода с оборудованием, которые могут представлять угрозу для безопасности.
✔ Используйте подходящие трубные опоры для длинных отрезков трубок. Оптимальные системы опор помогут снизить уровень вибрации в системе и продлить срок службы трубок и фитингов, обеспечив более безопасную и надежную работу системы в долгосрочной перспективе.
Подготовка трубок
После выбора подходящих трубок следуйте рекомендациям по их правильной подготовке перед монтажом трубного обжимного фитинга.
- Сначала воспользуйтесь труборезом, чтобы отрезать трубку необходимой длины следующим образом.
- Расположите трубку между роликами и отрезным кругом.
- Поворачивайте рукоятку до тех пор, пока круг не коснется трубки, а затем переместите рукоятку вперед еще на 1/16 оборота.
- Проворачивайте труборез вокруг трубки. После каждого второго оборота перемещайте рукоятку вперед на 1/16 оборота.
Если у вас нет трубореза, вместо него можно использовать ножовку. Тогда, скорее всего, срез трубки будет более грубым.
Посмотрите видеоролик о том, как использовать труборез и инструмент для снятия заусенцев Swagelok, чтобы обеспечить чистоту поверхности трубки.
В любом случае процесс резки приведет к образованию заусенцев на концах трубки. Их нужно снять с помощью инструмента для снятия заусенцев. Снятие заусенцев имеет важное значение для корректной работы фитинга, а также для чистоты и герметичности систем. Заусенцы также могут отломиться и повредить компоненты в других частях системы, застряв в небольших отверстиях или поцарапав седла клапанов или мягкие уплотнения, такие как уплотнительные кольца. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу трубных обжимных фитингов, с трубок нужно снять заусенцы.
Как монтируются трубные обжимные фитинги
На выбор предлагается много разных фитингов , но мы рекомендуем конструкцию с механическим обхватом, двумя обжимными кольцами и шарнирно-цанговым действием, обеспечивающим надежный обхват и уплотнение для разнообразных жидкостных и газовых систем. Шарнирно-цанговое действие обеспечивает плотный контакт большей части заднего обжимного кольца с трубкой в месте обхвата. Давление заднего обжимного кольца усиливает обхват трубки в прямом и осевом направлениях. Кроме того, такая конструкция снижает вероятность раскручивания гайки фитингов в условиях воздействия вибрации и в крайне небольших пределах допускает движение в фитинге при обеспечении необходимой силы обжима и давления. Такое движение называется «пружинным» и обеспечивает высокую вибростойкость.“” Кроме того, за счет образования уплотняющего контакта между обжимными кольцами и трубкой на больших длинах такая конструкция формирует высоконадежное газонепроницаемое уплотнение.
Советы по технике безопасности при монтаже
- Запрещается сбрасывать давление в системе путем ослабления гайки фитинга
- Запрещается монтировать или затягивать фитинги, если система находится под избыточным давлением
- Перед затягиванием гайки обязательно убедитесь, что трубка вставлена до упора в буртик корпуса трубного обжимного фитинга
- Ни в коем случае не поворачивайте корпус фитинга при монтаже — это может повредить поверхности уплотнения
Монтаж фитингов с механическим обхватом и двумя обжимными кольцами — например, трубного обжимного фитинга Swagelok® — можно выполнить в три простых этапа.
Этап 1. Вставьте трубку в трубный обжимной фитинг. Убедитесь, что трубка вставлена до упора в буртик корпуса фитинга, а гайка затянута вручную.
Этап 2. Затяните гайку фитинга до положения, соответствующего часовой стрелке, указывающей на шесть часов.’
Этап 3. Удерживая корпус фитинга в неподвижном положении, затяните гайку на 1 1/4 оборота.
После завершения первоначального монтажа техническим специалистам следует воспользоваться щупом для контроля зазоров, чтобы убедиться в достаточной затяжке фитинга. Поместите щуп для контроля зазоров напротив зазора между гайкой и шестигранником корпуса фитинга и аккуратно попробуйте вставить его в зазор. Если щуп не входит в зазор, значит фитинг затянут достаточно. Если он входит в зазор, значит, требуется дополнительная затяжка.
Почему важно избегать использования компонентов другого производителя или разных производителей в рамках одного изделия
При монтаже трубных обжимных фитингов важно помнить о необходимости использования в жидкостных и газовых системах фитингов малого диаметра от одного производителя. Использование компонентов трубных обжимных фитингов другого производителя или разных производителей может привести к утечкам и ухудшению эксплуатационных характеристик.
Использование компонентов другого производителя — ситуация, когда трубный обжимной фитинг одного производителя, установленный на трубке, демонтируется, а трубка, гайка и обжимные кольца другого производителя позднее устанавливаются в корпус трубного обжимного фитинга.
Использование компонентов разных производителей — ситуация, когда компоненты трубных обжимных фитингов, включая гайки, обжимные кольца и корпуса, от двух или более производителей устанавливаются в один фитинг.
Важно избегать использования компонентов другого производителя или разных производителей в рамках одного изделия, прежде всего по причине отсутствия общеотраслевого коммерческого стандарта проектирования трубных обжимных фитингов. Это означает, что каждый производитель следует собственным стандартам и процессам проектирования. Следовательно, компоненты трубных обжимных фитингов от разных производителей не предназначены для совместного использования. Фитинг, в котором используются компоненты разных производителей или другого производителя, представляет собой новую и непроверенную конструкцию.
Некоторые производители могут заявлять, что их изделия взаимозаменяемы с изделиями других брендов. Однако в действительности ни один производитель не может с достаточной мерой надежности и точности повторить конструкцию другого производителя. Использование компонентов трубных обжимных фитингов другого производителя или разных производителей в рамках одного изделия может привести к непредсказуемым результатам работы оборудования, повышению затрат и потенциальным угрозам для безопасности. Это также может привести к аннулированию вашей гарантии, что, в свою очередь, может еще больше увеличить расходы в случае возникновения проблем. Во избежание проблем с эксплуатацией, возникновением утечек, высоких расходов и проблем с безопасностью рекомендуется не использовать компоненты трубных обжимных фитингов разных производителей или другого производителя в рамках одного изделия.
Обзор
Следование операторами завода успешным практикам монтажа трубных обжимных фитингов — один из самых эффективных способов снизить вероятность утечек и, таким образом, повысить уровень безопасности для окружающей среды, эффективность работы и прибыльность в критически важных жидкостных и газовых системах.——
Соблюдение инструкций, изложенных в этой статье, поможет вам обеспечить надежное соединение при следующем монтаже.’ Хотите узнать больше о процессе монтажа и природе утечек, о материалах трубок, о том, почему фитинги с двумя обжимными кольцами и механическим обхватом эффективнее аналогов, и о многом другом? Компания Swagelok предлагает комплексное обучение работе с трубными обжимными фитингами для технических специалистов с любым уровнем опыта и навыков. Учащиеся узнают, как выполнять действительно надежный монтаж трубных обжимных фитингов Swagelok. Правильный монтаж трубных обжимных фитингов поможет вашему предприятию стать безопаснее и прибыльнее.
Статьи по Теме
Сокращение количества дорогостоящих утечек и выбросов в жидкостных и газовых системах
Утечки могут представлять трудность для любого промышленного предприятия с технологическими процессами. Узнайте, как сократить количество распространенных и дорогостоящих утечек в жидкостных и газовых системах, в том числе неконтролируемых выбросов, благодаря правильному выбору качественной продукции и услуг.
Решение практических проблем в работе жидкостных, газовых систем и систем отбора проб
Изучите практические советы специалистов Swagelok о том, как улучшить работу жидкостных, газовых систем и повысить точность систем пробоотбора.
Четыре направления, формируемые тренингами и экспертными сервисами, могут помочь устранить нехватку профессиональной подготовки
Узнайте, как учебные курсы и консультационная поддержка, связанные с работой жидкостных и газовых систем, могут помочь операторам устранить растущий дефицит квалифицированных кадров в различных отраслях.