Изменения в технических условиях для трубных обжимных фитингов малого калибра
Каким образом последняя редакция технических условий IOGP для трубок и фитингов малого калибра помогает усилить безопасность на объектах компаний-производителей нефти и газа
Для множества производителей нефти и газа по всему миру одним из основных приоритетов является безопасность, поэтому когда отрасль в целом устремляется к повышению безопасности при эксплуатации жидкостных и газовых систем, этот факт необходимо учитывать всем.
В марте 2021 года Международная ассоциация производителей нефти и газа (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) опубликовала последнюю редакцию своих Технических условий для трубок и фитингов малого калибра (S-716), в которых определяются стандартные требования к трубкам и трубным обжимным фитингам малого калибра, толстостенным трубкам и компонентам систем, используемых в добыче и переработке нефти и природного газа. Данные требования в основном распространяются на проектирование, выбор материалов, монтаж, испытание, осмотр и маркировку применительно к компонентам жидкостных и газовых систем.
При создании новой редакции технических условий были учтены мнения различных заинтересованных лиц в отрасли с целью выработки основных параметров, которые бы способствовали усилению безопасности при эксплуатации жидкостных и газовых систем, а также снижению общей стоимости владения ими. Специалистов нефтегазовой сферы заинтересуют следующие области.
Сравнение видов трубных обжимных фитингов с точки зрения герметичности
Во-первых, в S-716 уточняется применение компрессионных трубных обжимных фитингов, которые определяются как фитинги, не имеющие развальцовки, но имеющие два обжимных кольца. Таким образом, конструкции с одним обжимным кольцом не соответствуют стандарту.
Поскольку фитинги с одним обжимным кольцом более склонны к утечкам в условиях вибрации и прочих тяжелых эксплуатационных условиях, данный параметр помогает производителям нефти и газа обеспечить герметичность соединений в своих системах.
Наилучшим выбором для большинства условий будет фитинг с шарнирно-цанговым действием, благодаря которому обеспечивается надежный обхват трубки в прямом и осевом направлениях.
Важно отметить следующие различия между конструкциями с одним и двумя обжимными кольцами.
- Фитинги с одним обжимным кольцом, также называемые фитингами с врезным кольцом, обхватывают трубку в одном месте — на переднем «носу» кольца по всему периметру трубки. Поскольку точква контакта всего одна, соединение склонно расшатываться при длительном воздействии пульсации, ударов, вибрации и прочих условий, присущих сфере эксплуатации жидкостных и газовых систем.
- Фитинги с двумя обжимными кольцами, или компрессионные фитинги, имеют дополнительную точку контакта, надежно обхватывая трубку, и поэтому лучше обеспечивают герметичность.
Однако не все компрессионные трубные обжимные фитинги одинаковы. Наилучшим выбором для большинства условий будет фитинг с шарнирно-цанговым действием, благодаря которому обеспечивается надежный обхват трубки в прямом и осевом направлениях. Такая конструкция позволяет компенсировать воздействие вибрации и обеспечивает герметичность в месте обжима.
Запрещено сочетать продукцию различных производителей
Кроме того, в новых технических условиях рекомендуется использовать трубные обжимные фитинги одного производителя и не сочетать фитинги различных производителей. В этом стандарт S-716 следует другим заметным техническим условиям и помогает многим отраслям придерживаться унифицированного подхода при подборе фитингов.
Сочетание компонентов различных производителей часто ведет к непредсказуемости эксплуатационных характеристик.
Почему? Даже если компании используют в производстве некоторого компонента одни и те же материалы, может быть различным состав этих материалов и, как следствие, степень коррозионной и температурной стойкости. Также сами компоненты могут производиться с различными допусками и по различным техническим условиям, поскольку в сфере трубных обжимных фитингов не существует единого промышленного стандарта проектирования. Все это ведет к тому, что сочетание компонентов различных производителей часто ведет к непредсказуемости эксплуатационных характеристик в системах, а также к утечкам и, возможно, снижению безопасности.
Новые требования к материалам и экономичные сочетания материалов
В стандарте S-716 признаются две уже принятые в отрасли марки материала 6Mo: UNS N08637 (6HN) и UNS S31254 (сплав 254). 6HN — это относительно более твердая марка 6Mo, обеспечивающий повышенную стойкость к коррозионному растрескиванию под воздействием хлоридов. Ее применение позволяет операторам улучшить эксплуатационные характеристики и безопасность систем. Также в стандарт включены новые требования к твердости трубок для обеспечения совместимости трубок и фитингов.
Обычно в случае со сплавами более высокой марки стараются подобрать фитинг и трубку из одного сплава, однако такой подход не всегда оправдан с практической и экономической точки зрения. Как следствие, в стандарте S-716 рекомендуется применение предварительно согласованных сочетаний, то есть таких, при которых выбранные материалы изготовления трубок и фитингов позволяют добиться наивысших эксплуатационных характеристик и экономичности.
Следуя такому подходу, важно убедиться, что данные сочетания одобрены производителем фитинга. Это имеет большое значение, поскольку на номинальные параметры сочетаний материалов влияет не только совместимость материалов, но также и толщина трубки, рабочее давление и температура и другие факторы. Надежный производитель обязан помочь вам в подборе оптимальных сочетаний согласно вашим требованиям.
Передовые методы монтажа
Наконец, в стандарте приведены новые указания по практическому обучению монтажу, в которых отмечается, что «трубные системы должны устанавливаться специалистами, имеющими сертификат о прохождении одобренной производителем фитинга программы обучения работе с данным продуктом или эквивалентной программы». Такие программы подготовки могут помочь специалистам по монтажу в создании герметичных соединений, необходимых в условиях регулярного возникновения высокого давления, вибрации и перепадов температуры в системах.
Мы считаем, что новая редакция данных технических условий будет способствовать более безопасной и надежной эксплуатации жидкостных и газовых систем на нефтегазовых предприятиях по всему миру. Правильный выбор трубок и трубных обжимных фитингов, подбор материалов, организация процесса обучения и другие факторы имеют большое значение, а их дальнейшая стандартизация позволит отрасли стать сильнее. Если вам интересна более подробная информация о новой редакции стандарта S-716 и ее последствиях для отрасли, наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы.
Основные различия между фитингами малого диаметра
Узнайте об основных различиях между представленными на рынке видами трубных обжимных фитингов, применяемых в самых разнообразных системах, в этом ознакомительном руководстве по фитингам малого диаметра.
Повышение уровня безопасности и сокращение затрат благодаря использованию оптимальных материалов
Узнайте, как владельцы морских платформ могут выбрать оптимальные материалы для трубок и трубных обжимных фитингов, обеспечив контроль затрат и повышение уровня безопасности в различных областях применения.
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Узнайте, как определить размер и шаг резьбы фитингов в промышленных жидкостных и газовых системах малого диаметра с помощью подходящих инструментов, чтобы уменьшить вероятность утечек и выбросов.