IOGP 소구경 튜브 피팅 사양 업데이트
최신 IOGP 소구경 튜빙 및 피팅 규격이 석유 및 가스 생산 업체의 안전성을 높이는 법
안전성은 전세계의 많은 석유 및 가스 생산 업체의 최우선순위 요소입니다. 따라서 업계가 더욱 안전한 유체 시스템 작동에 대한 유의미한 진보를 하기 위해서는, 모든 사람들이 주목해야 합니다.
2021년 3월, 국제 석유 및 가스 생산 업체 연맹(IOGP)은 석유 및 천연 가스 업계 애플리케이션에 사용되는 소구경 튜빙, 튜브 피팅, 파이핑 및 시스템 구성 요소를 위한 표준 요건들을 정의하는 S-716 “소구경 튜빙 및 피팅 규격”의 최신 버전을 출판했습니다. 요건은 유체 시스템 구성 요소의 설계, 자재 선택, 설치, 검사, 조사 및 마킹에 초점을 맞추고 있습니다.
이 새로운 규격은 총 소유 비용을 줄이면서 석유 및 가스 유체 시스템의 전반적 안전성은 개선하도록 해 줄 핵심 패러미터를 결정하기 위해 다양한 업계 이해 관계자들의 의견을 구했습니다. 석유 및 가스 전문가는 고려해야 할 몇 가지 영역이 있습니다.
누설에 강한 성능을 위한 튜브 피팅 유형 비교하기
먼저, S-716은 압축 튜브 피팅의 사용을 확관형이 아닌 더블 페럴 피팅으로 명시하고 있습니다. 이 규격에 맞추려면 싱글 페럴 설계는 사용할 수 없습니다.
싱글 페럴 피팅은 진동과 기타 작동상의 스트레스와 관련해 애플리케이션에서 누설이 더 잘 되는 경향이 있기 때문에, 이 패러미터는 석유 및 가스 생산 업체가 시스템 전체의 누설에 강한 연결 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
대부분의 애플리케이션에서의 가장 적합한 피팅 선택은 확실하게 튜브를 조이고 직접 및 축방향 지원을 하는 힌지 콜릿 액션(hinging colleting action)을 제공합니다.
싱글 페럴과 더블 페럴의 설계상의 차이가 핵심입니다.
- 바이트 타입 피팅이라고도 불리는 싱글 페럴 피팅은 하나의 접촉점—튜빙 둘레의 페럴의 첫 번째 코에서 튜빙을 조입니다. 접촉점이 하나뿐이므로 박동, 충격, 진동 또는 유체 시스템 작동에 내재된 기타 상태가 지속될 경우 느슨해지는 경향이 있습니다.
- 더블 페럴 피팅, 또는 압축 피팅은 접촉점 및 튜브를 조이는 부분이 하나 더 있어 누설 방지 성능에 더욱 좋은 선택입니다.
그러나, 모든 압축 튜브 피팅이 똑같이 만들어지지는 않습니다. 대부분의 애플리케이션에서의 가장 적합한 선택은 튜브를 단단히 조이고 직접 및 축 방향 지원을 하는 힌지 콜릿 액션(hinging colleting action)을 제공합니다. 이러한 설계는 진동의 영향을 완화하고 누설 방지 튜브 조임을 유지하는 데 도움이 됩니다.
제품 혼용 금지
다음으로, 규격이 업데이트되면서 한 가지의 튜브 피팅 브랜드 사용이 요구되며 다른 제조 업체의 피팅을 혼용하는 것이 금지됩니다. S-716은 다른 중요한 규격과 함께 함으로써 업계 전체가 피팅을 더욱 일관적으로 사용할 수 있게 합니다.
서로 다른 제조 업체의 부품을 혼용하면 성능을 예측할 수 없게 될 수 있습니다.
왜 그럴까요? 생산 업체들이 한 부품에 같은 자재를 사용한다고 하더라도, 재질의 구성이 달라 부식이나 온도에 대한 저항성에 조금씩 차이가 발생할 가능성이 있기 때문입니다. 또한 튜브 피팅에는 상업적 설계 표준이 존재하지 않아서 부품끼리 서로 다른 오차와 설계 사양으로 만들어졌을 수 있습니다. 이러한 이유로 다른 제조 업체의 부품을 혼용하면 성능을 예측할 수 없게 될 수 있습니다. 여기에는 누설과 안전 문제 또한 포함될 수 있습니다.
새로운 재질 요건 및 비용 효율적 재질 조합
S-716은 두 가지 업계 승인 6 moly (6Mo) 재질 등급, UNS N08637 (6HN), UNS S31254(합금 254)를 인정합니다. 6HN은 6Mo에서 더욱 견고해진 등급으로 염화물로 인한 스트레스 크래킹에 저항성이 더 높습니다. 이것이 포함되면 시스템 작동자가 시스템 성능과 안전성을 개선할 기회가 많아집니다. 새 튜브 경도 요건 또한 튜브 및 피팅 호환성을 보장합니다.
기존의 고등급 합금은 피팅과 튜빙에 동일한 합금을 사용하지만, 불필요한 경우가 있고 비용이 높습니다. 이러한 점을 인식한 S-716은 이제 이러한 점을 인식한 S-716은 이제 다른 튜빙 및 피팅 재질을 엔지니어링된 조합(Engineered combination, 재질이 다른 튜빙과 피팅을 사용하는 것)으로 최고 수준의 성능과 비용 효율성을 달성할 수 있습니다.
이 때, 이러한 조합이 설비 제조업체로부터 서비스 승인을 받았는지 확인하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 재질 조합의 등급은 재질의 호환성뿐만 아니라 압력과 온도 및 기타 요인과 관련이 있는 튜브의 두께에 영향을 받기 때문입니다. 믿을 수 있는 제조 업체는 귀하의 필요에 적합한 조합을 제시할 수 있어야 합니다.
설치의 좋은 예
마지막으로, 이 규격은 직접 조립 교육에 대한 새로운 지침을 제시합니다. 튜빙 시스템은 피팅 제조 업체가 승인한 제품 교육 프로그램이나 이에 준하는 것의 인증을 받은 인력에 의해 설치되어야 한다고 언급합니다. 이러한 교육은 높은 압력, 진동, 온도 변화가 지속적으로 발생하는 애플리케이션에서 누설을 방지하면서 연결할 수 있는 방법을 배울 수 있습니다.
저희는 이 규격 업데이트가 전세계의 석유 및 가스 유체 시스템 가동을 더욱 안전하고 믿을 수 있도록 하는 데 기여한다고 믿습니다. 알맞은 튜빙 및 튜브 피팅, 재질, 교육 및 기타 요인을 선택하는 것은 중요합니다. 또한 이러한 요소들의 표준화가 계속되면 업계가 더욱 견고해질 것입니다. 새로운 S-716 규격 또는 그로 인한 영향에 대한 논의에 관심이 있으시다면, 저희의 전문가가 기꺼이 귀하의 궁금증을 해결해 드리겠습니다.
관련 기사
최적화된 자재로 안전성 강화 및 절약
Offshore 플랫폼 소유자가 튜브 및 튜브 피팅에 대한 재질 선택을 최적화하여 다양한 애플리케이션 비용을 제어하고 안전성을 향상시킬 수 있는 방법에 대해 알아보세요.
피팅 가이드: 나사산(Thread) 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
올바른 도구를 사용하여 소구경 산업용 유체 시스템의 피팅에 대한 나사산 크기와 피치를 결정하여 누출 또는 파열 가능성을 줄이는 방법을 알아보세요.