Cómo Elegir el Tipo de Regulador de Presión Adecuado para su Aplicación
Cómo Elegir el Tipo de Regulador de Presión Adecuado para su Aplicación
Si gestiona un sistema de fluidos industrial, sabe que mantener unas condiciones de proceso precisas es con frecuencia un requisito operativo. La presión representa una de las condiciones más importantes, y mantener los niveles de presión deseados requiere el tipo correcto de regulador de presión industrial en su sistema.
Sus sistemas y aplicaciones tienen necesidades específicas y hay una gran variedad de reguladores entre los que elegir. ¿Cómo puede asegurarse de que está seleccionando el tipo de regulador adecuado para sus aplicaciones? Siga leyendo para ampliar la información sobre los tipos específicos de reguladores y las principales características que hay que tener en cuenta.
Las Bases de la Selección de Reguladores
Los reguladores de presión industriales pueden dividirse generalmente en dos categorías: reguladores reductores de presión y reguladores de contrapresión. Vea cómo funcionan estos tipos de reguladores y cómo actúan en nuestra publicación del blog "Cómo elegir un regulador."
Aplicación: Instrumentación Analítica
En las aplicaciones analíticas sensibles, es necesario mantener una estabilidad exacta de la presión de consigna. Conseguirlo requiere un regulador diseñado para una precisión analítica.
Los reguladores de instrumentación analítica especializados de una y dos etapas con muelle, pueden ayudar a los usuarios a confiar en los resultados de sus pruebas y a mantener unos resultados de proceso predecibles consiguiendo un control de la presión consistente. Estos tipos de reguladores suelen ser de muelle y están disponibles en diseños de contrapresión y de reducción de presión. También deben ser sensibles a los ajustes, permitiendo a los operarios conseguir las presiones específicas que necesitan con el mínimo esfuerzo.
Algunas de las características que hay que buscar son:
- Rosca fina en el vástago del muelle de control. Esto ayuda a proporcionar un ajuste preciso con un bajo par de torsión.
- Diferentes opciones de mecanismo sensor para una gama de presiones. Los modelos con sensor de diafragma tienen un buen rendimiento en las aplicaciones con requisitos de presión de salida más bajos, mientras que los modelos con sensor de pistón tienen rangos de presión de salida más altos para las aplicaciones que exigen un control de alta presión.
- Obturadores diseñados para resistir las oscilaciones causadas por las vibraciones del sistema
- Diafragmas grandes para tener un control preciso de la baja presión
Aplicación: Procesos Industriales Generales![¿Qué tipos de reguladores de presión son los mejores para los procesos industriales generales?](/-/media/blog/types-of-pressure-regulators/photography-regulators-27.ashx)
Los procesos industriales generales requieren un control de la presión altamente fiable para proteger mejor a los empleados, el equipo y la calidad de los resultados del proceso. En algunos casos, los componentes de estas aplicaciones también deben ser capaces de soportar entornos operativos difíciles.
Los reguladores de alta calidad diseñados para utilizar en procesos industriales generales ofrecen un servicio fiable. Suelen estar disponibles en diámetros mayores que los reguladores de instrumentación analítica, ya que deben utilizarse en líneas de proceso más grandes. Al seleccionar un regulador para procesos, busque características como:
- Disponibilidad en configuraciones pilotadas, con muelle o combinadas para adaptarse a sus aplicaciones específicas. Las opciones con muelle pueden permitir un ajuste preciso y fácil, como se ha mencionado anteriormente. Alternativamente, las opciones pilotadas son buenas para las aplicaciones con gran variedad de caudales y pueden minimizar mejor el droop.
- Juntas internas compuestas por materiales compatibles con los productos químicos y las presiones utilizadas en su sistema
- Cuerpos de los reguladores compuestos por materiales resistentes a la corrosión, como el acero inoxidable 316L, que pueden mejorar la longevidad de los componentes en entornos de funcionamiento difíciles
Aplicación: Alta Pureza, Alto Caudal
Algunas aplicaciones especializadas (procesos de semiconductores, por ejemplo) exigen altos niveles de limpieza del proceso e implican altos caudales. Los reguladores especializados de alta pureza y alto caudal son una buena opción para controlar la presión de forma constante en estas situaciones.
Estos reguladores pueden estar disponibles en diferentes configuraciones, y la elección correcta para Vd. puede depender de cuánto necesita ajustar las presiones frente a simplemente mantener una presión de consigna constante. Por ejemplo, las versiones manuales con muelles que interactúan con elementos sensores de presión pueden ajustarse, mientras que otras versiones pueden estar ajustadas a una determinada presión o pilotadas con conjuntos sensores de presión accionados por gas que se adaptan mejor a otros requisitos de presión de salida. Cuando seleccione un regulador de alta pureza y alto caudal, busque estas características:
- Diseños compactos que permitan cerrar los componentes del sistema y las líneas de proceso si el espacio es limitado en sus sistemas de alto caudal. Las versiones actuadas por gas pueden tener menos de la mitad del tamaño de los reguladores de presión convencionales actuados por diafragma.
- Diseños de obturadores totalmente soldados que eliminen la exposición de las juntas a la atmósfera para un funcionamiento limpio y un cierre consistente
- Acabados y composiciones del cuerpo que minimicen la posibilidad de contaminación
- Obturadores autocentrantes que puedan ayudar a minimizar el creep y ofrecer un cierre estanco
Aplicaciones: Toma de Muestras de Fluidos Sensibles
Cuando se toman muestras de ciertos gases o fluidos de proceso sensibles o volátiles, es necesario precalentar o vaporizar la muestra para evitar la condensación y mantener la representatividad.
En estos casos, un vaporizador reductor de presión puede ofrecer algunas ventajas operativas. Estos reguladores responden a los cambios efectuados por el operario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas para mantener los sistemas en funcionamiento de forma constante y fiable. Dependiendo de las aplicaciones, las características del regulador vaporizador que hay que buscar pueden incluir:
- Control electrónico que pueda modificar los ajustes de temperatura para evitar que se superen las temperaturas máximas del fluido de proceso, impidiendo que el regulador se sobrecaliente sin detener la evaporación
- Bajos volúmenes internos
- Capacidad de adaptarse a los cambios de fase de la muestra
- Certificación para utilizar en entornos críticos y peligrosos, si se requiere
Aplicación: Sistemas Distribución de Gas
Las aplicaciones de distribución de gas requieren un suministro continuo para que las operaciones continúen sin interrupción. Una buena manera de conseguirlo es cambiar automáticamente entre dos fuentes de gas si se agota una de ellas.
Los reguladores de cambio automático de botellas de gas pueden ofrecer esta funcionalidad crítica, permitiendo un cambio suave entre las fuentes de suministro de gas para asegurar un caudal continuo. Este tipo de regulador puede ayudar a reducir las paradas del sistema, que son muy caras, y el mantenimiento, que requiere mucho tiempo. Otras características beneficiosas que hay que buscar en los reguladores de instrumentación pueden ser:
- Diafragmas corrugados y no perforados que ofrezcan resistencia, longevidad y una mejor respuesta a la presión
- Cierres de diafragma metal-metal en todas las etapas que ofrezcan una mayor compatibilidad de materiales y estanqueidad a las fugas
- Diseños que requieran un mantenimiento mínimo, lo que permite a los usuarios confiar en que los sistemas de distribución de gas funcionan como es debido
Aplicación: Almacenamiento de Fluidos y Gases Peligrosos
En las aplicaciones en las que se almacenan fluidos o gases peligrosos, es de vital importancia proteger de la mejor manera posible a los operarios y a los transeúntes. Los reguladores especializados de inertización de tanques, pueden ayudar a mantener las presiones deseadas de los gases inertes introducidos en el espacio de vapor del tanque para mantener una presión segura y consistente del tanque y evitar el escape de vapores peligrosos.
Al seleccionar un regulador de inertización de depósitos, busque estas características:
- Roscas finas en los muelles de consigna para ofrecer una mayor capacidad de ajuste y resolución al ajustar la presión
- Mecanismos sensores sensibles de diafragma diseñados para una gran precisión en la detección de cambios en la presión de salida
- Componentes del regulador como cuerpos, asientos, obturadores y tubos de retroalimentación compuestos por aleaciones resistentes a la corrosión, según su entorno de funcionamiento
***
Ahora que está familiarizado con la forma de relacionar los tipos de reguladores específicos con las aplicaciones previstas, esperamos que se sienta mejor preparado para seleccionar los reguladores más adecuados para sus necesidades operativas únicas. Tenga siempre presente que, independientemente de las aplicaciones, a la hora de hacer su selección, es importante asegurarse de que el regulador tiene la presión nominal de entrada y salida, la temperatura nominal, la capacidad de caudal, el venteo y las conexiones finales adecuadas.
Si está interesado en recibir ayuda para seleccionar un regulador, nuestros especialistas en control de la presión pueden ofrecerle herramientas, orientación y formación para ayudarle a sentirse seguro en su selección.
Artículos relacionados
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Por Qué El Rendimiento Seguro De Los Reguladores De Presión Industriales Requiere Pruebas Rigurosas
Vea por qué las pruebas exhaustivas a los reguladores de presión pueden ayudar a verificar el rendimiento en las aplicaciones de sistemas de fluidos industriales más exigentes en campo.
Instalación de los Reguladores de contrapresión: Consejos para los Ingenieros de Sistemas de toma de muestra
Los reguladores de contrapresión pueden controlar eficientemente la presión aguas arriba en una línea de proceso de un sistema de toma de muestra—cuando se instalan correctamente. Aprenda cómo diseñar y construir con precisión una línea de proceso con un regulador de contrapresión.