API 플랜 53B 배리어 유체(블래더 축전지로 가압됨)
API 플랜 53B는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 공급원은 블래더 축전지입니다. 플랜 53B의 장점은 플랜 53A보다 높은 압력 하에 작업이 이뤄지도록 가스 흡수량을 배리어 유체로 흘려 보내는 것을 허용하지 않는다는 점입니다. 배리어 유체 압력은 씰 누설의 지표로 모니터링해야 합니다. 배리어 유체는 내부 씰 면 전체에 걸쳐 누설되고 공정으로 흘러 들어갈 것입니다. 이 때문에 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 화학적으로 호환되어야 하며 공정 희석에서 문제가 생겨서는 안 됩니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십시오. 열 교환기를 사용하여 열 제거를 달성합니다.
어셈블리 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 가압 블래더 축전지를 사용하여 배리어 유체 압력을 높입니다.
- 필요한 경우 내부 씰의 열을 추가적으로 제거합니다.
플랜 53B는 어셈블리로 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 어셈블리 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 63 시리즈 볼 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- QTM 시리즈 퀵 커넥트
- PGI 시리즈 게이지
- TTW 시리즈 써모웰 티
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 블래더 축전지
- 영구 게이지 헤드
- 열 교환기
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 39페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.