API 플랜 72/76 버퍼 가스 및 비응축 누설 컬렉션
이 패널은 API 플랜 72와 플랜 76을 결합시킨 것입니다. 플랜 72 측면은 이중 씰의 내면 및 외면 사이에서 외부 공급원으로부터 버퍼 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 깨끗하고 건조한 질소는 내부 씰의 공정 누설을 희석시킨 다음 이를 수집 시스템으로 보냅니다. 플랜 76 측면은 주요 씰 누설을 수집합니다. 패널의 압력 레귤레이터는 씰 챔버로 들어가기 전에 질소를 조절합니다. 질소 압력은 10psi(0.68bar)를 초과해서는 안 되며 일반적으로는 누설 수집 시스템의 경보 지점까지 조절되거나, 플레어 라인의 고정 압력보다 최소 5psi(0.34bar) 높습니다.
패널 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 가스 씰에 깨끗하고 건조한 버퍼 가스(일반적으로 질소)를 공급합니다.
- 주요 씰이 고장나는 경우 봉쇄 씰의 역할을 합니다.
- 주변 온도와 같은 온도에서 응축되지 않는 내부 씰 누설을 모니터링합니다.
플랜 72/76은 조립된 패널로 사용할 수 있습니다. 패널을 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 패널 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 43G 시리즈 볼 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- R 시리즈 릴리프 밸브
- CH 시리즈 체크 밸브
- FC 시리즈 필터
- G2, M1, M2 모델 유량계
- KPR 시리즈 레귤레이터
- PGI 시리즈 게이지
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 압력 스위치
- 장착 패널
- 브래킷/기타 하드웨어
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 71페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.