Когда предпочтительна гибка трубок и как правильно ее выполнять
Когда предпочтительна гибка трубок и как правильно ее выполнять
Майк Гагель (Mike Gagel), специалист по стратегическим сервисам в подразделении Swagelok Pittsburgh и инструктор по современным методам гибки трубок в компании Swagelok
При проектировании и сборке новой жидкостной или газовой системы или замене компонентов в уже существующей нужно принять множество решений. Одно из таких решений — выбор между трубками и трубами из нержавеющей стали.
Ранее резьбовые трубные соединения считались надежным вариантом для жидкостных и газовых систем, но в силу разных причин трубки имеют целый ряд преимуществ. Одно из них — легкость гибки и прокладки трубок, что позволяет операторам создать более сложную и эффективную конструкцию жидкостной или газовой системы с меньшим количеством точек соединения.
Обзор различий между трубками и трубами
Изогнутые трубки имеют весомые преимущества над традиционными трубами при использовании в целом ряде промышленных жидкостных и газовых систем:
- Меньше соединений. Сокращение количества отдельных компонентов позволяет снизить число потенциальных точек утечки, что может благотворно отразиться на эффективности и уменьшить вероятность разливов и вредных выбросов.
- Экономия времени. Применение трубок упрощает монтаж, но не только: гибка трубок может сэкономить операторам время, избавив от необходимости резать трубки, снимать заусенцы и устанавливать новый фитинг при каждом изменении направления.
- Меньшая турбулентность. Через изогнутые трубки жидкости протекают легче, чем через серии из нескольких фитингов.
- Снижение требуемой площади. Изгибы и низкопрофильные трубки позволяют сделать систему более компактной, а доступ к близкорасположенному оборудованию при обслуживании — удобнее.
Передовые методы гибки трубок
Чтобы использовать все преимущества гибки трубок, важно уметь определять наиболее подходящие места для изгибов в системах, знать передовые методы качественной гибки и правильно пользоваться оборудованием. Предлагаем несколько соображений, которые позволят разобраться, когда необходима гибка трубок и как обеспечить безопасность и эффективную работу системы.
1. Определите, в каких случаях трубки будут предпочтительнее труб. Стоит обратить внимание на несколько факторов. Для прокладки желаемого трубопровода с помощью труб, трубу нужно разрезать, снять заусенцы и нарезать резьбу. Всю наружную резьбу нужно обернуть лентой из фторопласта (PTFE) или покрыть герметиком. Затем трубные фитинги затягиваются с помощью гаечного ключа. Качественно собранная система может обеспечить высокую надежность, но процесс сборки может быть трудоемким, особенно в случае со сложными системами. Кроме того, каждое новое соединение с фитингами — это потенциальное место утечки, даже если сборка осуществлялась квалифицированным специалистом, ведь дополнительные точки утечки могут приводить к увеличению выбросов.
В этом отношении использование трубок может дать ряд преимуществ. Их тоже нужно резать и снимать заусенцы, но большинство изменений направления можно выполнить с помощью гибки вместо добавления нового фитинга. Одна изогнутая трубка может обеспечить несколько изменений направления, а в трубе для этого потребовалось бы множество разных отводов и соединений с фитингами. Кроме того, в сравнении с трубным коленом изогнутые трубки уменьшают турбулентность при проходе по ним рабочей среды системы. Трубки также легче труб и не требуют множества дополнительных опор.
2. Определитесь, как будете выполнять изменения направления. Изменения направления будут производиться с помощью изгибов трубок или путем соединения разных отрезков трубок с применением высококачественных трубных обжимных фитингов. Изгибы применимы во многих случаях, но выбор между гибкой или применением фитингов во многом зависит от ситуации.
Простое изменение направления на 90 градусов (как показано здесь), полезное при создании необходимых смещений в трубопроводе, зачастую предпочтительнее выполнять с помощью гибки трубок. Например, если трубопровод должен пересечь щит, не усложняя доступ к нему (как показано здесь), подойдет серия трубок, изогнутых на 90 градусов. Трубки также выгодно использовать в ограниченном пространстве в случаях, когда несколько отрезков трубок должны менять направление в непосредственной близости друг к другу. Также можно применять более сложные методы, например роликовую накатку Z-образных профилей, параллельную, сложную и сегментную гибку, для чего могут потребоваться продвинутые навыки и опыт гибки.
Гибку трубок можно применять не везде. Необходимо, чтобы длина трубки была достаточной для гибки и ее безопасной установки в трубный обжимной фитинг. При работе с несколькими короткими отрезками трубок лучше использовать соединения с фитингами для изменения направления. Кроме того, если изменение направления требует применения слишком сложного для вас метода гибки, лучше использовать фитинг. Такая ситуация показывает, почему так важно следовать передовым методам, если вы хотите создавать безопасные, эффективные и экономичные системы с помощью гибки трубок.
3. Проверьте, владеете ли вы навыками, необходимыми для гибки трубок. Гибка трубок — это не только навык, но и искусство, требующее от технических специалистов мыслить в трех измерениях, чтобы воплотить бумажные проекты на практике.
Операторы также должны знать, как использовать трубогиб и другое оборудование для точной и качественной гибки труб. Есть два распространенных инструмента, которые применяются для гибки трубок во многих ситуациях: ручной трубогиб и стендовый трубогиб. В следующих видео вы найдете практические указания по применению трубогиба каждого типа:
Как использовать ручной трубогиб.
В этом видео вы узнаете, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90 и 180 градусов. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.
Как использовать стендовый трубогиб.
В этом пошаговом обучающем видео вы узнаете, как использовать стендовый трубогиб Swagelok® для точной, воспроизводимой и высококачественной гибки трубок, изготовленных из большинства материалов.
Применение передовых методов, продемонстрированных в этих видеороликах, поможет техническим специалистам избежать большинства распространенных дефектов, которые могут нарушить целостность даже самых простых изогнутых трубок, что приведет к пустой трате времени, усилий и денег.
Курсы обучения дают техническим специалистам бесценные практические знания, необходимые для создания безопасных и эффективных жидкостных и газовых систем с изогнутыми трубками. Поэтому компания Swagelok разработала курсы обучения гибке трубок с использованием от самых простых до более сложных методов, чтобы помочь специалистам в области жидкостных и газовых систем наработать практические навыки, которые они смогут применить на своих предприятиях. Если вы хотите узнать больше о том, как мы можем помочь вам отточить свои навыки гибки трубок, свяжитесь с нашими специалистами уже сегодня.
Статьи по Теме
Три аспекта, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных факторов является надлежащая подготовка трубки перед установкой. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
Как сборка жидкостных и газовых систем из готовых узлов может помочь преодолеть ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.