냉매 생산을 위한 안전한 그랩 샘플링
일관된 그랩 샘플링(Grab Sampling)을 통해 선도적인 냉매 생산업체의 지속적인 혁신을 실현하는 방법
경쟁이 매우 치열한 냉매 제조업계에서 제조업체는 두 가지 자질, 즉 타협 없는 제품 품질과 시장 출시 속도를 갖추어야 선두를 유지할 수 있습니다.
Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co., Ltd.는 탄탄하고 효율적인 화학물질 샘플링 관행을 통해 이 두 가지 자질을 모두 유지할 수 있었습니다. 이 기업은 생산을 빠르고 일관적으로 수행하는 동시에 안전 및 환경 보호 프로토콜을 엄격하게 준수함으로써 시장 선두주자로 자리잡았습니다.
3F에게 제품 품질이란 얼마나 중요하며, 이 기업은 누설 방지 및 신뢰성을 극대화하도록 설계된 그랩 샘플링 시스템으로부터 어떻게 이익을 얻고 있을까요? 이에 대해서는 4년간 긴밀히 협업해 온 3F 팀과 스웨즈락 상하이 담당자들이 직접 말씀드릴 것입니다.
공장 안전 유지하기
3F는 불소 냉매, 불소 발포제, 세정제, 신규 불소 폴리머 물질, 불소 정제 화학물질을 생산합니다. 이들 물질은 부식성과 독성이 매우 강할 수 있습니다. 이러한 물질이 샘플링 시스템에서 누설된다면 작업자 및 환경 안전에 위협이 될 수 있습니다.
“당사 제품의 독성과 가연성이 높은 만큼, 당사 제품을 위한 샘플링 시스템에는 누설이 없는 성능과 안정성이 필요합니다,”라고 3F의 공정 엔지니어 Yinjie Wang이 말했습니다. 이 회사가 스웨즈락과 협업 관계를 맺기 전부터 기술자들은 합금으로 만들어진 개방 루프 샘플러를 사용했으나, 이러한 샘플러는 화학적 성질이 강한 무수 불화수소산과 제대로 호환되지 않았습니다. 3F 경영진은 위험을 줄이기 위해 스웨즈락 그랩 샘플링 판넬, 그리고 고품질의 316 스테인리스 스틸로 만들어진 샘플 실린더로 교체했습니다. 이들 신규 장비는 부식 가능성을 줄여 공장 전체의 안전을 강화하는 데 도움이 되었습니다.
“스웨즈락의 샘플링 판넬 시스템은 지금까지 4년 동안 어떤 결함이나 누설도 보이지 않았습니다,”라고 Wang이 덧붙였습니다.
“당사의 비전은 안전, 근로자들의 건강, 환경 보호입니다,”라고 3F의 수석 엔지니어 Linxu Si 박사가 말했습니다. “당사 부서는 안전을 지키고 제품 품질을 안정적으로 유지하고자 노력하고 있습니다. 스웨즈락이 매우 안정적인 샘플링 시스템을 제공해 준 덕에 안전하고 안정적으로 샘플을 확보하고 제품 품질을 관리할 수 있게 되었습니다.”
제품 품질 유지하기
“당사가 다른 기업들과 다른 점은 바로 고품질의 제품을 끊임없이 공급할 수 있다는 점입니다,”라고 Si 박사는 말하면서 고객의 사양에 부합하는 냉매를 안정적으로 공급하는 일의 중요성을 강조했습니다. “스웨즈락 그랩 샘플링 판넬을 사용하면 내부 품질 관리를 고강도로 계속 수행할 수 있습니다.”
"스웨즈락 그랩 샘플링 판넬을 사용하면 내부 품질 관리를 고강도로 계속 수행할 수 있습니다."
Si 박사는 회사가 품질에 집중하는 데 도움이 된 것이 샘플링 시스템뿐만은 아니라고 설명했습니다.
“저희 팀은 스웨즈락의 교육 과정을 이수했는데, 이 교육 과정은 매우 종합적입니다,”라고 Si 박사가 말했습니다. “저희 팀은 교육을 받음으로써 당사 샘플링 시스템의 작동은 물론 이 시스템을 유지보수하는 방법까지 완전히 익힐 수 있었습니다. 이러한 지식은 샘플링 공정을 개선하고 나아가 제품 품질 관리를 보다 원활하게 수행하는 데 도움이 되었습니다.”
경쟁 우위 유지하기
3F의 냉매와 불소중합체는 자동차, 가정용 에어컨, 다양한 고무 및 합성 플라스틱을 비롯한 여러 산업 및 소비자 애플리케이션에서 사용되고 있습니다. 현재 이들 시장 중 상당수가 급속도로 성장하고 있습니다. 시장 출시 속도를 유지하면서 혁신을 지속하는 것만이 경쟁에 참여할 수 있는 비결입니다.
“불소 화학 분야에서는 기술 혁신에 대한 부담이 상당히 큽니다,”라고 스웨즈락 상하이 마케팅 매니저 Ralph Xu가 말했습니다. “경쟁에서 뒤처진다는 건 애초부터 상상할 수 없는 일이죠. 저희의 직무는 3F와의 긴밀한 커뮤니케이션을 유지하면서 이들의 기술적 발전을 따라잡고, 3F의 요건에 가장 잘 부합하는 솔루션을 공급하여 이들이 시장에서 선두를 점하도록 돕는 것입니다.”
“당사는 앞으로도 신제품 시장에서 극심한 경쟁에 직면하게 될 겁니다. 고객들에게 더 새롭고, 더 안정적이며, 품질이 더 우수한 제품을 제공해야 하죠. 이것이 우리가 스웨즈락을 믿는 이유입니다."
“당사는 앞으로도 신제품 시장에서 극심한 경쟁에 직면하게 될 겁니다,”라고 Si 박사가 말했습니다. “고객들에게 더 새롭고, 더 안정적이며, 품질이 더 우수한 제품을 제공해야 하죠. 이것이 우리가 스웨즈락을 믿는 이유입니다. 당사는 향후 두 기업이 모두의 윈윈(win-win)을 위해 협력할 수 있는 기회가 더 많이 생기기를 바랍니다.”
우수한 그랩 샘플링 관행을 고품질의 판넬과 함께 수행하면 여러 가지 화학물질 처리 작업을 통해 제품의 품질과 일관성을 향상시킬 수 있습니다. 샘플링 관행을 개선하여 얻을 수 있는 이점에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사 그랩 샘플링 전문가와의 상담을 지금 시작해 보십시오.
관련 기사
비용 통제를 위한 액체 그랩 샘플링(Grab sampling) 전략
공정 조건을 검증하고 최종 제품 품질을 분석할 때 액체 그랩 샘플링(Grab sampling) 공정에서 비용을 절감하고 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 소개합니다.
안전한 대표 가스 그랩 샘플링(Grab Sampling)
휘발성 액체 및 가스 그랩 샘플링(Grab Sampling)과 관련된 일반적인 문제에 대해 읽고 올바른 기술과 적절한 장비를 사용하여 이를 극복하는 방법을 배우세요.
그랩 샘플링(Grab Sampling) 101: 플랜트 비용을 절감하는 방법
그랩 샘플링(Grab sampling) 시스템은 안전하고 효율적으로 샘플을 채취해 제품의 화학 조성을 검증할 수 있도록 합니다. 스웨즈락의 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 Closed Loop 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.