비용 관리를 위한 액체 샘플링 전략
액체 그랩 샘플링 시 비용을 절감하고 오류를 줄이는 방법
그랩 샘플링은 산업 공저의 정확도와 수익성에 매우 중요한 역할을 합니다. 이 관행은 공정 조건을 검증하고, 완제품이 규격에 부합하는지 확인하며, 환경 배출을 평가하는 데 필요한 정보를 제공하도록 돕습니다. 그러나 그랩 샘플링(또한 현장 샘플링, 실험실 샘플링, 필드 샘플링 또는 폐쇄 루프 샘플링이라고도 함)은 복잡하여 정확하게 시행하기에 까다로울 수 있습니다. 사소한 오류조차도 샘플의 대표성과 생산에 악영향을 미쳐 운영 비용이 증가할 수 있습니다.
각 작업자 및 기술자는 그랩 샘플링을 올바르게 수행하기 위한 적절한 기술을 갖춰야 합니다. 모든 위치에서 일관적이고 정확하며 경제적인 샘플링을 수행하는 데 도움이 되는 운영 전략이 몇 가지 있습니다. 공장에서 액체 샘플링을 최적화하기 위한 3가지 주요 방법을 알아보려면 이 글을 계속 읽어 보십시오.
적절한 경우 어디서든 샘플 병을 사용하십시오.
샘플 실린더 또는 샘플 병 중 하나를 선택하는 것은 액체 그랩 샘플링 시 가장 먼저 결정해야 하는 사항이며, 수집하는 샘플의 유형에 따라 크게 좌우됩니다.
샘플의 휘발성과 독성에 따라 샘플 실린더의 사용이 필요해질 수도 있습니다. 금속 실린더는 있는 그대로의 공정 조건을 잘못 대표하지 않도록 휘발성 액체를 분리되지 않게 유지하는 데 필요한 압력 및 온도 수치를 정확하게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 실린더는 가스 샘플링 시스템에 필요하며, 기술자와 환경을 잠재적으로 유독한 연기 또는 배출로부터 보호하는 데 매우 효과적입니다.
샘플링 실린더는 유리 또는 폴리에틸렌 화학물질 샘플 병보다 훨씬 비싸지만, 비휘발성 및 비독성 액체를 채취하는 데에는 효과적입니다. 일반적으로 이러한 비휘발성 및 비독성 액체는 분자가 크고 끓는점이 높아 쉽게 흐르거나 점화하지 않는 액체로, 도로 및 지붕 포장에 사용되는 역청부터 디젤 연료까지 다양합니다.
샘플링의 기본 규칙
그랩 샘플링은 공정 조건을 인증하고 완제품의 품질을 확인하도록 돕습니다. 그랩 샘플링 공정에서는 다음의 규칙들을 명심하십시오.
- 샘플은 반드시 공정을 대표해야 합니다. 프로브를 사용해 공정 파이프의 중간 부분으로부터 샘플을 추출하고, 샘플을 운송하는 동안 단계 변화가 일어나지 않게 하십시오.
- 샘플은 반드시 적시에 사용되어야 합니다. 추출 지점부터 실험실로 운송되기까지 걸리는 시간을 최소화하면 공정 조건이 정확하게 대표되고 있음을 보장할 수 있습니다.
- 샘플은 반드시 깨끗해야 합니다. 샘플 용기 상단에 데드레그가 생기는 것을 방지하고, 샘플링 시스템을 충분히 퍼지하고 세척하여 오염 가능성을 최소화하십시오.
여러분의 애플리케이션에서 병을 사용한 채취가 가능하다면, 실린더 대신 병을 사용하는 게 그랩 샘플링 비용을 최적화하는 데 효과적인 방법일 수 있습니다. 일부 병 옵션에는 우발적인 유출이나 과충진을 방지할 수 있는 자가 씰링 격막 캡이 있습니다. 또한 병은 시각적 분석을 즉시 수행할 수 있는 기회를 제공하여, 기술자들이 샘플 스트림에 대한 피드백을 신속하게 제공하도록 돕습니다.
액체 샘플링과 가스 샘플링은 몇 가지 측면에서 근본적으로 다릅니다. 본 게시글은 액체 샘플링을 중점적으로 다룹니다. 더 많은 샘플링 전략을 알아보려면 가스 그랩 샘플링에 관한 별도의 게시글을 참조하십시오.
표준 샘플링 공정을 유지하십시오.
더 광범위한 산업용 유체 시스템은 여러 개의 샘플링 지점을 요할 수 있습니다. 이러한 시스템이 필요한 경우, 그랩 샘플링 공정 및 판넬을 각 지점에서 일관되게 유지하여 오류의 발생 가능성을 줄이는 데 유용할 수 있습니다.
공장 작업자는 여러 샘플링 지점에서 일관성을 확보함으로써 모든 지점에서 적절한 절차를 따르고 있다는 사실을 더욱 확실하게 보장할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 샘플을 추출하는 기술자에게 편의를 제공합니다. 여기서 일관성이란, 기술자들이 시스템 전체에 걸쳐 특수한 지점에서 다양한 고려사항이나 운영을 따르지 않아도 됨을 의미합니다. 이는 특히 기술 수준이 서로 다른 기술자들에게 유용할 수 있으며, 교육도 이로 인해 더욱 쉬워질 수 있습니다.
시스템 엔지니어들은 이러한 일관성을 달성하기 위해 설계 시 특정 유형의 그랩 샘플링 판넬을 지정할 수 있습니다. 세계적인 기업들은 공장 한 곳만의 범위를 넘어, 모든 현장에 걸쳐 특정 판넬이나 특정 액체 샘플링 장비를 지정하여 그랩 샘플링의 일관성을 달성할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 지역별 선호사항이 샘플링 공정에 영향을 미치지 않으며, 기업의 전 세계 모든 지사에서 올바른 절차를 준수하고 있다는 점을 보장할 수 있습니다.
잘 설계된 샘플링 판넬을 선택하십시오.
그랩 샘플링 시스템에서 나타난 발전은 공정을 더욱 간편하고, 안전하며, 반복 가능하게 변화시켰습니다. 수년간 동일한 그랩 샘플링 공정을 따라 온 공장이라면 샘플링의 효율과 정확도를 크게 높일 수 있는 개선을 고려해 보는 게 좋습니다.
예컨대, 운송 라인이 깨끗하고 이물질을 포함하지 않도록 그랩 샘플링 판넬 설계에는 반드시 세척 및 퍼징 기능이 포함되어야 합니다. 설계가 최적화되지 않으면 라인, 특히 긴 운송 라인을 세척할 때 시간이 과다하게 걸릴 수 있습니다. 또한 퍼지 가스가 오염될 가능성이 있는 시스템에 도로 유입되지 않게 해야 하며, 그렇지 않으면 공정 유체의 품질이 영향을 받을 수 있습니다. 현대식 판넬에는 퍼지 가스가 샘플링 시스템의 제한 구역 내에 머무르게 하는 보호 장치가 포함되어 있습니다.
그 외의 경우, 일부 신규 샘플링 판넬은 더 우수한 사용자 편의를 염두에 두고 설계되었습니다. 샘플 확보, 환기, 세척 및 퍼징 모두 여러 밸브를 연속으로 작동시켜 수행할 수 있습니다. 오늘날 기어 밸브 어셈블리는 필요한 밸브를 적절한 순서대로 작동시키도록 설계된 상태로 제공되며, 작업자는 이를 통해 유체가 판넬을 따라 이동하는 것을 보다 쉽게 제어할 수 있습니다. 게다가 기술자들은 유지보수를 수행할 때 게이지를 보다 쉽게 차단할 수도 있습니다. 기어 밸브 어셈블리는 밸브가 순서를 벗어나 활성화되는 것을 방지하여 작업자 오류의 발생 가능성을 최소화하는 데에도 도움이 됩니다.
그랩 샘플링은 화학 및 석유화학 정제, 오일 및 가스 생산, 그리고 기타 다양한 공정 중심 산업에 매우 중요한 공정이며, 하나 혹은 여러 곳의 시설을 통틀어 현대식 그랩 샘플링 판넬을 지정하는 것은 비용을 관리하고 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 방법입니다. 또한 시스템의 특수한 요건을 파악하도록 도와 주는 공급업체와 협력하면 추가적인 이익을 얻을 수 있습니다.
그랩 샘플링 공정을 최적화하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사의 그랩 샘플링 관련 솔루션을 살펴보신 다음, 당사 팀에 문의하셔서 어떤 도움을 받으실 수 있는지 알아보십시오.
관련 기사
그랩 샘플링(Grab Sampling) 소개: 플랜트 비용을 절감하는 방법
그랩 샘플링(Grab sampling) 시스템은 안전하고 효율적으로 샘플을 채취해 제품의 화학 조성을 검증할 수 있도록 합니다. 스웨즈락의 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 Closed Loop 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.
액체 및 가스 샘플링 시스템의 전형적인 실수를 방지하는 방법
가스 또는 액체 샘플을 다룰 때, 보통 실수는 초기 설계 단계에서 가장 많이 발생합니다. 스웨즈락에서 알려드리는 방법을 통해 전형적인 샘플링 실수를 방지하고, 더 나은 품질의 가스 및 액체 샘플을 얻는 방법을 알아보세요.
그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법
플랜트를 안정적으로 운영하기 위해 공통적으로 필요한 유체 시스템 제작을 전문가에게 의뢰해서 효율을 극대화하십시오.