산업용 유체 시스템의 효율성을 극대화하는 네 가지 전략
산업용 유체 시스템의 효율성을 극대화하는 네 가지 전략
Cory Cottrill
시설을 운영할 때는 플랜트의 안정성과 효율성을 확보하고, 성과를 극대화해야 하는 동시에 비용을 낮추고, 가동 중지시간을 줄여야 할 책임이 있습니다. 대부분의 플랜트 매니저와 엔지니어는 이런 의무를 수행하고 새로운 문제가 발생하는 경우 활용할 자원이 충분하지 않을 수 있습니다.
고객과 함께 현장에서 일하는 스웨즈락 필드 엔지니어들은 업무량을 늘리지 않고도 추가 유공압 시스템을 효과적으로 작업하고, 즉시 실행할 수 있도록 함께 전략 수립을 위해 논의하곤 합니다. 아래에서 소개한 이런 전략은 귀하의 플랜트에 즉시 적용할 수 있습니다.
누설 예방
시설에서 누설은 흔히 발생하는 문제입니다. 스웨즈락 팀은 다수의 플랜트에서 누설을 발견하며, 이는 플랜트 효율성을 낮추는 주요 원인입니다. 라인에서 압축 공기가 빠져나가거나 연결구에서 증기가 누설되면, 수익성이 떨어지고 유지보수 비용이 올라갑니다. 하지만 플랜트에서 발생하는 누설을 전부 알아낼 수는 없습니다.
그 대신 누설의 규모, 손실률, 공정 유체와 같은 요소에 기반한 지침을 세워 우선순위를 정함으로써, 누설을 제거하는 전략을 장기적으로 세울 수 있습니다. 예컨대 압축 공기는 아르곤보다 훨씬 비용이 적게 듭니다. 하루에 1,000ft3의 압축 공기 누설과 100ft3의 아르곤 누설이 동시에 발생하면, 아르곤 누설을 먼저 해결해야 수천 달러를 절약할 수 있습니다. 현장 점검을 시행하면 유체 시스템 및 부품에서 발생한 문제의 근본적인 원인을 분석하고 정밀하게 평가하여, 개선할 부문을 파악하고 시급히 해결할 문제의 우선순위를 정함으로써 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.
위의 경우에는 압축 공기 누설의 규모가 더 큼에도 불구하고 아르곤 누설이 더 시급하다고 판단했습니다.
부품의 기대 수명 연장
부품이 더 오래 안정적으로 작동하면, 그만큼 유지보수하는 데 들이는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 계장 라인의 자동 제어(On-off control) 부품으로 사용하는 볼 밸브를 생각해보십시오. 만약 밸브가 계속 누설되면, 유지보수 기술자는 그 외 중요한 업무를 볼 시간에 밸브를 조정하고 수리하는 데만 시간을 쏟게 됩니다. 또 밸브가 고장 나면 부품을 교체하기 위해 전체 시스템을 중단해야 하는 경우도 발생합니다. 잘못된 밸브가 한 개만 있어도 플랜트 자원과 생산성에 매우 큰 걸림돌이 될 수 있는 것입니다.
유체 시스템 부품이 고장 나는 이유는 무엇일까요?
부품을 자주 수리하고 교체해본 경험을 바탕으로, 스웨즈락 필드 엔지니어는 설치되어 있는 부품이 막상 애플리케이션에 적합하지 않다는 사실을 발견하곤 합니다. 이에는 다음과 같은 몇 가지 이유가 있습니다.
- 부품이 의도한 기능에 맞게 설계되지 않았을 경우
- 부품이 올바른 재질로 제조되지 않았을 경우
- 부품이 설계 사양에 명시된 기대 수명에 부합하지 않는 경우
유체 시스템의 부품을 선택할 때는 온도, 압력, 주변 조건, 공정 유체, 진동 등의모든 작동 조건을 고려해야 합니다. 처음부터 올바른 유체 시스템 부품을 선택하거나작동 내역에 기반하여 차후에 전략을 변경하면, 유지보수 시간을 크게 절약할 수 있는 동시에 가동시간을 늘릴 수 있을 것입니다.
설계 단순화
개별 구성부품을 하나 하나 설치하고 사용하는 것보다 완전한 하나의 유체 시스템 조립체를 사용하면 플랜트의 효율성을 높이고 설계 및 조립 작업을 단순화할 수 있습니다. 맞춤형 유체 시스템은 시스템을 문서화할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 부품을 쉽게 확보 및 조립하고 시설 전체에 걸쳐 일관성을 확보할 수 있도록 해줍니다.
간단한 예를 들어보겠습니다. 플랜트 직원은 표준 샘플링 시스템을 조립하는 데 각기 다른 부품 번호를 가진 135개의 부품을 조립해야 하고 약 54시간을 조립에 소비합니다. 같은 시스템에서 사전 조립된 모듈을 사용하면 부품 번호는 단 17개로, 조립 시간은 약 6시간으로 줄어듭니다. 이런 간단한 변경만으로도 조립 시간을 90% 단축하고, 약 48시간을 더 중요한 업무에 사용할 수 있습니다.
귀하의 설계 엔지니어 팀에 인력이 부족하다면, 스웨즈락 맞춤형 솔루션 전문가들의 도움을 받아 플랜트 요구에 맞는, 이상적이고 고품질의 유체 시스템 조립체를 설계해보시기 바랍니다. 자세히 알아보기.
만일의 경우에 대비하기
올바른 부품을 사용했더라도 장비 고장은 발생할 수 있고, 이에 따라 플랜트 가동이 중지될 수 있습니다. 아주 잠깐이라도 지연이 발생하면 플랜트 효율성은 감소할 수 있기 때문에, 언제나 이에 대비해야 합니다. 따라서 공정에 매우 중요한 부품과 안전 관련 부품, 주문 기간이 긴 특수 부품 등의 예비품을 현장에 항상 구비하는 것이 좋습니다. 더 확실히 하려면 공급자가 관리하는 재고 프로그램을 사용하는 방법도 고려해보십시오. 공급자에게 예비품 재고를 정리하고, 구비하고, 유지하도록 위탁하면, 내부 직원의 업무 시간을 덜어주어 생산성에 집중할 시간이 더 많아질 것입니다.
누설의 우선순위를 정하고, 올바른 부품을 선택하며, 설계 및 조립 작업을 단순화하고,잘 갖춰진 예비품 재고를 유지하면, 플랜트의 효율성을 극대화할 수 있을 것입니다. 이런 전략들은 비교적 간단하고 비용이 많이 들지는 않지만, 플랜트에 상당한 가치를 부여할 것입니다.
적시에 올바른 유체 시스템 부품을 갖추는 것이 플랜트 효율성을 유지하는 데 큰 역할을 합니다.
유체 시스템 조립체, 제품 선택, 공급자 재고 관리에 대한 자세한 내용은 스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.
관련 블로그
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 선택 시 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 코어 튜브—호스’의 가장 안쪽 층을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 귀하의 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 내벽 구조에 대한 정보를 알려드립니다.
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
가장 작은 누설도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결국 플랜트 전체에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떻게 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.
성공적인 호스 보강법
산업용 호스에는 보통 보강 레이어가 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강 레이어의 종류와, 그중 서로 다른 유체 시스템 적용에 가장 알맞은 종류는 무엇인지 알아봅니다.