API 플랜 53C 배리어 유체(피스톤 축전지로 가압됨)
API 플랜 53C는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 가압 배리어 유체를 순환시킵니다. 가압의 공급원은 피스톤 축전지입니다. 플랜 53C는 펌프가 작동하는 동안 씰 챔버 압력이 달라질 수 있는 애플리케이션에 사용하는 것이 좋습니다. 감지 라인은 일반적으로 씰 챔버에서 시작해 피스톤 축전지까지 이어지며, 이로 인해 지속적인 압력 차이가 유지됩니다. 플랜 53A 및 플랜 53B와 마찬가지로 배리어 유체는 반드시 공정 유체와 호환되어야 하며, 일정 수준의 공정 희석이 허용됩니다. 지원 시스템을 통해 양순환을 씰로 공급하려면 펌핑 링을 사용하십시오. 열 교환기를 사용하여 열 제거를 달성합니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 필요한 경우 내부 씰의 열을 추가적으로 제거합니다.
- 펌프가 작동하는 동안 씰 챔버 압력이 달라질 수 있는 경우에 사용합니다.
- 대기로의 공정 누설이 발생할 수 없는 경우에 사용합니다.
플랜 53C는 어셈블리로 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 어셈블리 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 63 시리즈 볼 밸브
- 1 시리즈 니들 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- QTM 시리즈 퀵 커넥트
- TTW 시리즈 써모웰 티
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 차등 압력 트랜스미터
- 레벨 트랜스미터
- 레벨 스위치
- 레벨 표시기
- 피스톤 축전지
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 43페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.