API 플랜 55 버퍼 유체(외부 시스템으로 순환됨)
API 플랜 55는 맞춤형 엔지니어링을 거친 시스템으로 비가압 버퍼 유체를 씰 챔버에 공급합니다. 버퍼 액체는 외부 저장소에 있는 펌프를 통해 씰 챔버를 넘나들며 순환됩니다. 플랜 55에는 애플리케이션의 특정 매개변수에 따라 선택하는 필터, 냉각기 및 기타 부품이 포함될 수 있습니다. 이 시스템은 펌프의 작동과는 별개로 외부 씰에 냉각 기능과 윤활 기능을 모두 제공합니다.
어셈블리 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 차갑고 깨끗한 비가압 버퍼 유체를 이중 가압 씰에 공급합니다.
플랜 55는 씰 스키드 어셈블리로 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 어셈블리 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 63 시리즈 볼 밸브
- 1 시리즈 니들 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- 바이메탈 온도계
- TTW 시리즈 써모웰 티
- 써모웰
- 유압 저장소
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 펌프/커플링/모터
- 다이어프램 축전지
- 셸 및 튜브 헤드 교환기
- 항온 혼합 밸브
- 필터 헤드/엘리먼트
- 차등 압력 표시기
- 흡입 여과기
- 유량/압력 제어 밸브
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 51페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.