Обеспечение надежной работы глубоководных скважин с помощью индивидуальных решений
Обеспечение надежной работы глубоководных скважин с помощью индивидуальных решений
Кевин Гравуа (Kevin Gravouia), менеджер по продажам в строительстве и сегменте «апстрим», Swagelok Louisiana
На морских нефтегазовых платформах в Мексиканском заливе осуществляется деятельность, имеющая первостепенное значение, — ведущие мировые нефтедобывающие компании борются с рядом самых сложных проблем в отрасли, сделав долгосрочные инвестиции и потратив немало времени. Одними из главных проблем являются обеспечение безопасности, герметичности и бескомпромиссной надежности систем, для чего требуется долговечное оборудование и системные компоненты, позволяющие эффективно добраться до пока нетронутых источников энергии.
Датчики гидравлического давления (HPU) являются одним из критически важных компонентов оборудования, подавая постоянное давление (от среднего до высокого уровня) на регулирующие предохранительные устройства, клапаны и другие важные компоненты жидкостных и газовых систем в глубине нефтяной скважины. HPU имеют первостепенное значение для обеспечения безопасной и надежной работы скважины, простои которой могут обходиться в сотни тысяч долларов в день и, в зависимости от вида отказа, могут повлечь за собой существенные риски для безопасности и окружающей среды.
На протяжении всего срока сотрудничества, составляющего около 10 лет, компания Swagelok поставляет специализированные HPU и предоставляет инженерно-проектную поддержку одной из ведущих компаний в заливе. Ниже описано, что же сделало это сотрудничество таким успешным.
Задачи
Все глубже и глубже. Глубоководная и сверхглубоководная добыча нефти и газа происходит на глубинах 1000–3000 футов (300–900 м) и получает все большее распространение в шельфовой индустрии. С увеличением глубин растет и давление в скважинах. «В глубоководных системах мы имеем дело с давлением 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар) и выше, — рассказывает Кевин Гравуа (Kevin Gravouia), менеджер по продажам в строительстве и сегменте «апстрим» из подразделения Swagelok Louisiana, который тесно работает с этим заказчиком с самого начала сотрудничества. — Чем глубже становятся скважины, тем выше поднимается давление. Я думаю, это будет считаться новой нормой для глубоководной добычи в течение следующих 10–20 лет. Компоненты жидкостных и газовых систем для таких областей применения должны будут компенсировать эти повышенные значения давления» .
Безопасность и надежность в условиях повышенного давления. В HPU, которые расположены в глубоководных системах, может насчитываться до 60 000 футов (18 000 м) относящихся к ним трубок по всей скважине. Надежность этих трубок и фитингов, формирующих соединения, чрезвычайно важна, особенно при работе под высоким давлением под водой. Внезапный отказ может стать причиной серьезной угрозы безопасности, привести к травмированию сотрудников и застопорить производство. При этом обычные утечки могут обойтись в сотни тысяч долларов потерянной продукции за время, пока проводится техобслуживание и производство остановлено.
Требуются инженерно-технические работы высочайшего уровня. В связи с указанными тяжелыми условиями и требованиями к надежности производительность не может быть поставлена под угрозу, а следовательно, на всех участках скважины необходимо использовать тщательно спроектированные и изготовленные компоненты и оборудование. Для этого заказчика любой поставщик должен быть способен полностью понять и удовлетворить данные проектные требования, например допуски, составляющие сотые доли миллиметра.
Решения
Полная адаптация. Специалисты из отдела индивидуальных решений Swagelok® работали совместно с заказчиком на каждом этапе проектирования HPU, чтобы обеспечить точное соответствие техническим условиями заказчика. И, в дополнение к точности разработки с использованием высококачественных продуктов, специализированные HPU производства компании Swagelok также были созданы максимально удобными в эксплуатации.
«Когда мы адаптируем наши продукты для заказчика, мы пытаемся размышлять о том, каким образом используется это оборудование и кто его использует, — поясняет г-н Гравуа. — Одним из ключевых аспектов нашего решения было предоставление руководства по эксплуатации, содержащего изображения и пошаговые инструкции, чтобы этими HPU смог управлять любой работник. Другой простой и удобной для пользователя функцией стала маркировка важнейших компонентов на белом фоне, что позволит техническим специалистам быстро выявлять различные участки и процессы».
Качественные компоненты. В глубинах скважин качество компонентов имеет первостепенное значение. HPU и относящиеся к ним трубки и фитинги должны быть изготовлены из сплавов и материалов высочайшего качества, которые способны противостоять коррозии и другим видам повреждений в тяжелых подводных условиях. «Срок службы этих фитингов должен соответствовать сроку службы скважины, который часто превышает 20 лет, — продолжает г-н Гравуа, добавляя, что фитинги Swagelok серии FK продемонстрировали отличную работу в системах заказчика. — Для каждого компонента в этом и во всех других наших нефтегазовых проектах мы задействуем все возможности материаловедения, проектирования и разработки, чтобы обеспечить высокое качество и надежность» .
Совместная работа и решение задач. Взаимоотношения между этим заказчиком и компанией Swagelok вышли за рамки обычной поставки качественной продукции. Глубоководные системы постоянно развиваются, и при появлении каждой новой задачи поставщик, работающий в тесном взаимодействии с заказчиком, чтобы понять и помочь в решении подобных задач, может стать ключевой фигурой для достижения успеха. «Для полного завершения разработки некоторых из изготавливаемых нами на заказ продуктов требуется больше года, — заявляет г-н Гравуа. — Весь этот процесс должен протекать в условиях тесного сотрудничества, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые областью применения».
Результаты
Надежность обеспечена. Пока компания Swagelok в 2013 году впервые не занялась изготовлением HPU для указанных глубоководных областей применения, заказчику приходилось менять от пяти до семи игольчатых клапанов после каждого проведения работ. Повреждение седла означало неспособность клапанов выполнять отсечение. Благодаря компании Swagelok заказчик больше не сталкивается ни с одной проблемой в том, что касается надежности работы. Исключив простои и реактивное техобслуживание, компании, эксплуатирующие скважины, получили возможность обеспечивать безопасное и эффективное производство в одних из самых сложных рабочих условий в мире.
Снижено время простоя оборудования. В ходе тесного взаимодействия в рамках процесса проектирования HPU компании Swagelok удалось внести несколько усовершенствований в ранее использовавшиеся датчики, в том числе упростить доступ к насосам агрегатов для проведения техобслуживания. Кроме того, предложенная компанией Swagelok конструкция содержала основной и вспомогательный насосы, что позволяло продолжать производство во время проведения техобслуживания, тем самым устраняя часы и даже дни (если потребуется замена) простоя в случае выхода насоса из строя.
Постоянный обмен опытом. Высококачественные специализированные решения для требовательных глубоководных жидкостных и газовых систем — лишь одна из составляющих успеха. Гораздо большее значение имеет способность поставщика полностью понять поставленные задачи и постоянно делиться своими экспертными знаниями. «С годами мы действительно расширили наше взаимодействие, — заключает г-н Гравуа. — Каждая новая скважина всегда ставит новые задачи. С момента начала совместной работы с этим заказчиком он поверил в то, что компания Swagelok может предоставить решение любой такой новой задачи» .
Для глубоководных скважин необходимы компоненты и узлы высочайшего качества от самых надежных поставщиков. Чтобы преуспеть в этих областях, требуется по-настоящему совместная работа, когда поставщики стараются понять поставленные задачи и способны продуктивно взаимодействовать в процессе их решения. Если вы хотите узнать подробнее, как компания Swagelok может помочь вам найти подходящие материалы, конструкции и компоненты для вашей глубоководной системы, обратитесь в региональный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания уже сегодня.
Статьи по Теме
Четыре рекомендации по выбору материалов для отраслей добычи и переработки высокосернистой нефти и газа
По мере того как нефтегазовая отрасль расширяется, охватывая насыщенные высокосернистым газом среды, надежность материалов приобретает все более важное значение. Узнайте о том, как правильно подобранные материалы и соблюдение стандартов NACE могут поспособствовать эффективному функционированию вашей системы.
Оптимизация работы в нефтегазовой отрасли при среднем давлении с помощью компрессионных фитингов
Преимущества компрессионных фитингов в скорости и характеристиках могут иметь решающее значение в работе систем среднего давления на верхних строениях буровых платформ.
Как сборка жидкостных и газовых систем из готовых узлов может помочь преодолеть ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.