맞춤형 솔루션으로 안정적인 심해 유전(Deepwater Well) 확보하기
맞춤형 솔루션으로 안정적인 심해 유전(Deepwater Well) 확보하기
스웨즈락 루이지애나 업스트림 및 건설 영업 매니저 Kevin Gravouia
멕시코 만에서는 위험이 가장 큰 해양 오일 및 가스 사업이 진행되고 있으며, 세계 최고의 석유 추출 기업들이 비용과 시간을 장기적으로 투자한 끝에 업계에서 가장 복잡한 문제들에 대처하고 있습니다. 이 곳에서 안전, 밀폐, 탁월한 시스템 안정성은 가장 중요한 문제이며, 이전에 한 번도 사용하지 않은 에너지원에 효율적으로 도달하기 위해서는 수명이 긴 장비와 시스템 부품이 필요합니다.
유압 장치(HPU: Hydraulic pressure unit)는 매우 중요한 장비 중 하나이며, 유전 깊은 곳에 있는 안전 기기, 밸브 및 기타 중요한 유체 시스템 부품을 제어하기 위해 중압 및 고압을 균일하게 제공합니다. HPU는 안전하고 안정적인 유전 작업에 필수입니다. 가동 중단 시간은 하루에도 수십만 달러의 손실을 야기할 수 있고, 고장의 유형에 따라 안전과 환경에 치명적인 위험이 될 수도 있습니다.
스웨즈락은 협력 관계를 통해 거의 10년 동안 멕시코 만의 주요 기업들에게 맞춤형 HPU 및 지속적인 엔지니어링/설계를 지원하고 있습니다. 이러한 협력 관계를 성공으로 이끈 비결을 다음 장에서 살펴보겠습니다.
이해관계
깊이, 더 깊이
심해 및 초심해에 있는 오일 및 가스는 300~900m(1,000~3,000피트) 깊이에서 추출되며, 이는 해양 산업에서 점점 더 흔한 일이 되어가고 있습니다. 깊이가 깊어질수록 유전의 압력도 더 커집니다. “심해 애플리케이션에서는 20,000psi 이상의 압력을 직접 상대하며 작업하고 있습니다,”라며 협력을 시작한 이래로 고객과 가까이 일해 온 스웨즈락 루이지애나의 업스트림 및 건설 영업 매니저 Kevin Gravouia가 말했습니다. “유전의 깊이가 깊어질수록 압력도 높아집니다. 저는 이것이 향후 10~20년 동안 심해에서 보게 될 새로운 표준(new normal)이라고 생각합니다. 이런 애플리케이션에 사용될 유체 시스템 부품들은 이처럼 더 높은 압력을 견뎌내야 합니다.”
압력 하의 안전성 및 신뢰성
심해 애플리케이션의 HPU는 유전 전체에 최대 1.8km(60,000피트)의 관련 튜빙을 보유할 수 있습니다. 연결을 담당하는 이 튜빙 및 피팅의 안정성은 그 무엇보다 중요하며, 심해 압력 하에서 작동할 때는 특히 더 중요합니다. 이런 부품이 갑작스럽게 고장 나면 안전에 치명적인 위험을 야기할 수 있으며, 생산 작업이 중단되는 것은 물론 작업자를 위험에 빠트릴 수도 있습니다. 한편 단순한 누설은 유지보수 실시로 인한 생산 중단을 발생시켜 수십만 달러의 비용적 손실을 초래할 수 있습니다.
최고의 엔지니어링 요구
이런 극심한 조건과 안정성 요구로 인해 성능은 반드시 보장되어야만 하며, 유전의 모든 곳에서 고도로 설계 및 제조된 부품과 장비를 사용해야 합니다. 이런 고객을 상대하는 공급업체라면 1,000분의 1인치로 간격을 측정하는 것과 같은 설계 요건을 완전히 이해하고 실행할 수 있어야만 합니다.
솔루션
완벽한 맞춤 제작
Swagelok® 맞춤형 솔루션 팀은 상세한 엔지니어링 사양을 충족하기 위해 HPU 설계의 모든 단계에서 고객과 협력했습니다. 또한 스웨즈락의 맞춤형 HPU는 고품질 제품으로 정밀하게 제작되었을 뿐만 아니라, 사용자 편의를 극대화하도록 설계되었습니다.
“고객을 위해 제품을 맞춤 제작할 때는 이 장비가 어떻게 쓰일지, 누가 사용할지를 항상 염두에 두고자 노력합니다,”라고 Gravouia가 말했습니다. “당사 솔루션의 핵심 요소 중 하나는 누구나 이 HPU를 작동할 수 있도록 사진 및 단계별 지침이 포함된 작업 매뉴얼을 제공하는 것이었습니다.” 사용자 친화적인 또 다른 수정 사항은 주요 부품에 화이트보드 라벨을 포함하여, 기술자들이 부품과 공정을 한눈에 식별할 수 있게 한 것이었습니다.
고품질의 부품
유전 내부의 깊은 곳에서는 부품의 품질이 가장 중요합니다. HPU와 관련 튜브 및 피팅은 최고급 합금 및 재질로 제작되어야 하며, 부식 및 기타 혹독한 심해 조건으로 인한 고장을 견딜 수 있어야 합니다. “이 피팅은 유전의 수명만큼 사용할 수 있어야 하는데, 그 기간이 보통 20년 이상입니다,”라고 Gravouia는 말하면서, 스웨즈락 FK 시리즈 피팅이 고객의 애플리케이션에서 원활하게 작동하고 있다고 덧붙였습니다. “저희는 이 프로젝트와 모든 오일 및 가스 프로젝트에서 사용하는 부품의 품질과 안정성을 보장하기 위해 엔지니어링, 설계 및 재료 과학을 전부 고려합니다.”
협력과 문제 해결
고객과 스웨즈락의 관계는 단순한 고품질 제품 공급의 차원을 넘어 발전해 왔습니다. 심해 애플리케이션은 계속해서 진화하고 있으며, 매번 새로운 문제가 발생할 때마다 함께 문제를 이해하고 해결해 나가는 공급업체가 진정한 차이를 만들 수 있습니다. “저희가 제조하는 주문 제작 제품 중 일부는 완전히 개발하는 데 1년 이상이 걸립니다,”라고 Gravouia가 말했습니다. “애플리케이션 요건을 충족하기 위해서는 전체 공정에서 긴밀하게 협력해야 합니다.”
결과
신뢰성 제공
2013년 스웨즈락이 최초로 심해 애플리케이션을 위한 HPU를 구축하기 전에, 고객은 작업이 끝날 때마다 5~7개의 니들 밸브를 교체해야 했습니다. 시트(Seat)가 손상되면 밸브가 차단되지 않기 때문입니다. 고객이 스웨즈락과 함께한 후에는 작업이 늘 안정적으로 진행되었습니다. 유전 운영자는 가동 중단 시간과 대응적인 유지보수를 방지함으로써 세계에서 가장 까다로운 조건에서도 안전하고 효율적인 생산을 지속할 수 있었습니다.
가동 중단 시간 감소
스웨즈락은 HPU 설계 공정에서 긴밀한 협력 관계를 통해, 유지보수 목적으로 기계의 펌프에 쉽게 접근하는 것을 포함하여, 이전에 사용했던 장치에 대해 몇 가지 개선점을 제공할 수 있었습니다. 게다가 스웨즈락의 설계에는 1차 및 2차 펌프가 모두 포함되었기 때문에 유지보수를 진행하는 동안 생산을 계속할 수 있고, 펌프 고장 시 가동 중단 시간을 몇 시간을(그리고 교체 필요 여부에 따라 며칠을) 절약할 수 있습니다.
지속적인 전문성
까다로운 심해 유체 시스템 애플리케이션을 위한 고품질의 맞춤형 솔루션은 성공의 한 요소일 뿐입니다. 이보다 훨씬 중요한 것은 공급업체가 애플리케이션의 문제를 완전히 이해하고 지속적으로 전문 지식을 제공하는 것입니다. “수년간 저희의 관계는 더욱 깊어졌습니다,”라고 Gravouia가 말했습니다. “새로운 유전을 발견할 때마다 항상 새로운 도전이 시작됩니다. 이 고객은 저희와의 협업을 시작했을 때부터 스웨즈락이 새로운 도전에 맞는 솔루션을 제공할 것임을 줄곧 믿어 주었습니다.”
심해 유전에는 최고 수준의 부품, 어셈블리 및 공급업체가 필요합니다. 이런 환경에서 성공적으로 작업하려면 공급자는 진화하는 문제들을 이해해야 하고, 이를 해결하기 위해 협력할 수 있는 진정한 협업을 만들어 내야 합니다. 심해 애플리케이션에 적합한 재질, 설계 및 부품을 찾는 데 도움이 필요하시다면, 지금 바로 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 문의하십시오.
관련 기사
Sour 오일 및 가스 현장의 4가지 재질 선택 방안
오일 및 가스 생산이 황화수소를 다량 포함하는 Sour 환경까지 확장됨에 따라 재질 호환성은 매우 중요한 요소가 되었습니다. 올바른 재질을 선택하고 NACE 규격을 준수하여 시스템을 계속해서 효율적으로 가동하는 방법을 소개합니다.
압축 피팅으로 중간 압력 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리션에서 압축 피팅의 속도와 성능의 미세한 차이가 큰 차이를 만듭니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.