샘플 실린더 유지보수 FAQ: 귀하께서 알아야 할 사항
FAQ: 샘플 실린더 유지보수에 대해 알아야 할 것
스웨즈락 에드먼턴 맞춤형 솔루션 매니저 Tristian McCallion
그랩 샘플링이 정기 작업의 일부로 있는 산업 환경에서는 샘플 실린더를 안전한 작업 조건대로 보관해야 합니다. 손상되었거나 오작동하는 실린더는 직원들의 안전 문제를 야기할 수 있고, 샘플링 관행의 정확도와 무결성을 떨어뜨릴 수도 있습니다. 이 모든 이유로 인해 어떤 샘플링 중심 작업에서도 반드시 샘플 실린더 유지보수를 정기적으로 미리 수행해야 하는 것입니다.
실린더 본체에 생긴 약간 움푹한 부분(dent)이 걱정할 만한 문제인지 잘 모르겠거나, 혹은 퀵 코넥트가 입은 손상을 파악하는 방법이 잘 이해되지 않는다면, 혼자 걱정하지 않으셔도 됩니다. 샘플 시스템 실린더 유지보수에 관해 가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 모아놨습니다. 이러한 답변 중 일부는 다음과 같습니다.
Q: 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 정말 필요할까요?
A: 샘플 실린더는 공정 시설에서 자주 사용되는 품목이며 일반적으로 샘플 지점에서 실험실까지 이동하는 과정에서 많은 절차를 거칩니다. 기술자, 작업자 및 실험실 직원을 비롯한 다양한 공장 담당자들이 샘플 실린더를 다룹니다. 실린더는 하루에도 여러 번 샘플 지점에 연결하거나 샘플 지점으로부터 분리할 수 있으며 보통 트럭 베드에 보관합니다. 이 모든 과정을 거치다 보면 실린더가 시간이 지나면서 크게 손상될 수 있으며, 그 결과 시설에서 안전 위험을 초래할 수도 있습니다.
모든 샘플 실린더는 최소 수준으로 연례 검사 및 압력 테스트를 받아야 합니다. 또한 관할 지역에 따라 실린더는 정기적으로 현지 관할 기관으로부터 재인증을 받아야만 합니다. 여러분이 샘플 실린더 유지보수를 수행해야 하든 아니든 관계 없이, 여러분의 직원과 작업 환경을 보호하기 위해 시간과 자원을 투자하는 것은 변함 없이 가치 있는 일입니다.
Q: 실린더를 정비할 필요가 있는지는 어떻게 알 수 있나요?
A: 연례 검사 또는 재인증을 받기 전에 실린더를 정비해야 함을 알려주는 주요 지표는 몇 가지가 있습니다.
밸브 및 퀵 코넥트는 샘플 실린더에서 가장 흔하게 손상되는 부품입니다. 손상은 사용 빈도가 높거나 보관을 잘못 하기만 해도 발생할 수 있으며, 혹은 실린더를 샘플링 지점에 올바르게 연결하지 않았거나 샘플링 지점으로부터 제대로 분리하지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 스템을 점검하면 퀵 코넥트가 양호한 상태로 작동하고 있는지 여부를 알 수 있습니다. 구부러진 스템은 퀵 코넥트가 의도대로 작동될 수 없음을 나타냅니다.
다행스러운 점은 실린더 전체를 교체하는 게 아니라, 해당 개별 부품만 자주 교체하면 된다는 점입니다. 이 옵션은 실린더의 올바른 기능과 시설의 안전을 보장할 수 있는 보다 경제적인 방법입니다. 퀵 코넥트 교체 비용은 교체용 실린더 어셈블리를 새로 구매하는 데 드는 비용의 1/10 정도입니다.
Q: 실린더를 교체할 필요가 있는지는 어떻게 알 수 있나요?
A: 실린더 본체로부터 육안으로 뚜렷하게 확인할 수 있는 손상을 비롯한 몇 가지 징후를 통해 실린더를 교체해야 할 시기임을 알 수 있습니다. 이러한 시각적 지표에는 움푹 들어간 부분(dent), 깊이 긁힌 자국 또는 구멍 등이 있으며, 과도한 가압으로 인해 실린더가 기형이 된 경우도 해당됩니다. 또한 실린더가 부식으로 인해 손상된 경우도 있는데, 이는 일반적으로 실린더의 내부 코팅이 벗겨졌음을 나타냅니다. 이러한 각 예시마다 실린더 본체가 물리적으로 크게 손상되면 공장에서 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
Q: 실린더가 손상된 것이 보이면 어떻게 해야 하나요?
A: 실린더가 눈에 띄게 손상되었다면 즉시 정비를 중단한 다음, 실린더를 수리하거나 교체할 수 있습니다.
그러나 눈으로 잠깐 본 것만으로 실린더의 정비를 중단하는 것은 말보다 쉽지 않습니다. 교체용 실린더 또는 부품을 구비해 두지 않은 상황에서 실린더 정비를 중단한다면 작업은 물론 공장 전체의 효율에 상당한(그러면서도 필요한) 지장을 줄 수 있습니다. 예비 실린더를 미리 구비하는 게 이런 상황에 도움이 될 수 있습니다. 샘플 실린더에 대한 사전 유지보수 계획 또한 가동 중단 시간을 방지하고 공장 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다.
Q: 샘플 실린더 유지보수 프로그램에는 어떤 과정이 포함되나요?
A: 사전 유지보수 계획의 기초에는 실린더를 예정된 시기에 주기적으로 점검하는 일이 포함됩니다. 정기적인 일정을 계속 유지함으로써, 일군의 실린더에 대한 정비를 중단하고 교체품을 준비하기에 앞서 계획을 세울 수 있습니다. 한편 사용을 중단한 실린더를 검사하는 것은 문제가 더 커져 작동을 중단시키거나 안전 위험을 초래하기 전에 손상 가능성을 찾아낼 수 있는 좋은 방법입니다.
Q: 샘플 실린더 유지보수를 수행할 시간이나 자원이 없다면 어떻게 하나요?
A: 여러분의 실린더 공급업체가 이를 도와 줄 수 있을 것입니다. 예를 들어 당사 팀은 샘플링 시스템 지원 서비스의 일환으로, 샘플링 고객들에게 실린더 검사 서비스를 제공하고 있습니다. 저희는 먼저 실린더와 관련 어셈블리 및 부품을 육안으로 검사합니다. 이 과정은 실린더가 변형되었는지, 또 압력을 받는 상태에서도 이를 계속 견디면서 안전하게 작동하는지 여부를 알 수 있게 해 줍니다. 그런 다음에는 나사산, 니들 밸브, 파열판 밸브 및 피팅의 상태를 평가합니다. 검사가 끝나면 수리 또는 교체와 관련된 이미지 및 권장사항이 담긴 자세한 보고서를 제공해 드립니다. 이런 프로그램을 이용하시면 중요한 작업상의 우선순위에 집중하는 동시에 팀의 안전에 대한 노력을 강화할 수 있습니다.
샘플링 실린더의 작동 상태가 양호하고 안전한지 확인하는 일은 필수입니다. 샘플링 실린더를 올바르게 유지보수하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으시다면, 당사의 필드 엔지니어들이 여러분의 작업에 적합한 샘플 실린더 유지보수 프로그램을 실행할 수 있는 최선의 방법에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다.
관련 기사
안전한 대표 가스 그랩 샘플링(Grab Sampling)
휘발성 액체 및 가스 그랩 샘플링(Grab Sampling)과 관련된 일반적인 문제에 대해 읽고 올바른 기술과 적절한 장비를 사용하여 이를 극복하는 방법을 배우세요.
비용 통제를 위한 액체 그랩 샘플링(Grab sampling) 전략
공정 조건을 검증하고 최종 제품 품질을 분석할 때 액체 그랩 샘플링(Grab sampling) 공정에서 비용을 절감하고 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 소개합니다.
그랩 샘플링(Grab Sampling) 소개: 플랜트 비용을 절감하는 방법
그랩 샘플링(Grab sampling) 시스템은 안전하고 효율적으로 샘플을 채취해 제품의 화학 조성을 검증할 수 있도록 합니다. 스웨즈락의 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 Closed Loop 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.