밸브 및 호스 태그로 유지보수 개선하기
밸브 및 호스 태그로 귀하의 유지 보수 프로그램을 개선하는 방법
여러분이 산업용 유체 시스템의 유지보수를 수행하는 기술자라고 가정해 보십시오. 여러분은 새로운 작업을 수주하게 되는데, 이에 따라 여러 개의 호스를 시스템의 특정 애플리케이션에 연결해야 합니다.
해당 애플리케이션을 살펴보면 주요 유체의 유량을 한 지점에서 다음 지점으로 이동시키고 조절하는 여러 개의 호스 및 밸브가 위쪽으로 향하는 것을 확인하실 수 있습니다. 이 중 어떤 것도 눈으로 파악하기가 쉽지 않습니다. 다음과 같은 몇 가지 의문이 즉시 생기게 됩니다.
- 이동 중인 유체 또는 가스의 유형은 무엇인가?
- 해당 유체는 고압 또는 고온 상태에 있는가?
- 해당 유체는 잠재적으로 유해한가?
- 각 호스의 점검 기간은 얼마나 되는가?
- 호스는 어떤 재료로 만들어졌으며, 여기에는 어떤 종류의 교체가 필요한가?
이러한 의문의 답을 얻으려면 시스템 도면을 참조해야 할 수 있으며 이 과정에서 상당한 시간과 노력이 필요할 수 있습니다. 유지보수 작업을 수행하려면 그 동안 애플리케이션을 중지해야 하며, 이로써 가동 중단 시간이 발생하고 잠재적인 수익이 손실됩니다.
이런 상황은 상당수의 유체 시스템 애플리케이션에서 흔히 발생합니다. 그러나 쉬운 해결책도 있습니다. 바로 유체 시스템의 모든 부분, 심지어 겉으로 보기에 별로 중요하지 않은 부분까지 꼼꼼하게 태그를 부착하는 것입니다. 저희는 2명의 스웨즈락 전문가에게 태그를 사용해 더 나은 결과를 얻을 수 있는 방법, 그리고 제조업체와 협력하여 태그에 올바른 정보가 표시되었는지 확인할 수 있는 방법에 대해 본인의 견해를 들려 달라고 요청했습니다. 호스, 밸브 및 기타 부품에 태그를 부착하여 얻을 수 있는 이점(보다 효과적인 유지보수 및 시스템 가동 시간 증가 등)을 알아보려면 이 글을 계속 읽어 보십시오.
유지보수를 위한 보다 선행적인 접근법
Paul Stevens, 스웨즈락 맨체스터 필드 엔지니어
“대부분의 공장은 펌프 또는 시스템 작동의 핵심인 기타 부품과 같이 중요한 유체 시스템 부품에 태그를 부착합니다. 하지만 모든 생산 시설에서 현장의 모든 품목에 태그를 부착하는 것은 아닙니다. 호스 태그와 밸브 태그만 부착해도 유지보수 팀이 부품 식별 시 겪어야만 하는 골칫거리를 덜어 주는 등 유용합니다.
예: 유지보수 기술자가 여러 개의 호스를 포함하는 시스템에 대해 일상 점검을 수행하는 경우, 우수한 호스식별 태그 시스템이라면 각 호스가 마지막으로 설치된 시기, 호스의 핵심 재료, 호스가 이동시키는 유체의 종류 및 기타 주요 정보를 해당 기술자에게 알려 줄 것입니다. 태그가 없다면 이 모든 정보를 추측해 내야만 합니다. 눈에 띄게 드러난 문제가 없다면 기술자는 각 호스의 작동 상태가 양호하다고 판단할 것입니다.
그러나 상당수의 레귤레이터, 호스 및 밸브에는 간단한 육안 검사로는 알 수 없는 시간별 유지보수 요건이 있는 경우가 많습니다. 호스나 밸브를 원래 수명이 지난 이후까지 사용한다면 추후 유지보수 팀이 적극 대응해야 하는 문제로 이어질 수 있습니다. 그러나 태그를 부착하면 부품이 고장나기 전에 유지보수 팀이 부품을 교체하는 등 보다 선행적으로 일을 처리할 수 있습니다.
또한 태그 부착은 현장에서 발생한 특정 문제 또는 결함을 파악하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 유지보수 팀은 이런 방식으로 태그를 부착하고 문제를 기록함으로써, 기록과 특정 경로를 모두 활용하여 교체 또는 작업이 필요한 품목을 신속하게 파악할 수 있습니다.”
태그는 부품 번호, 제조일, 그리고 제품과 최초 주문 내용이 서로 동일함을 알려 주는 추적 식별 번호를 알 수 있도록 최소한으로 사용해야 합니다. 시스템 매개물, 작동 압력 및 온도 역시 태그에 표시할 수 있는 귀중한 정보입니다.
올바른 정보로 효율 높이기
Aaron Lindrose, 스웨즈락 호스 기술 서비스 담당자
“태그는 제품을 쉽게 식별할 수 있게 하여 효율을 향상시키는 가성비 높은 방법이며, 예방적 유지보수 프로그램을 설계하는 데 효과적이지만, 이는 올바른 정보가 표시된 라벨을 부착했을 때만 가능합니다.
태그는 부품 번호, 제조일, 그리고 제품과 최초 주문 내용이 서로 동일함을 알려 주는 추적 식별 번호를 알 수 있도록 최소한으로 사용해야 합니다. 시스템 매개물, 작동 압력 및 온도 역시 태그에 표시할 수 있는 귀중한 정보입니다. 일부 호스 제조업체는 이러한 정보를 모든 호스에 기본적으로 표시하고, 개별 공장 또는 각자가 속한 업계의 요건에 맞게 다양한 태그 형식을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 스웨즈락은 당사의 사업이 운영되는 지역에 맞춰 여러 가지 형식의 태그를 제공하는데, 단순한 금속 태그부터 호스의 말단 연결부 근처까지 호스를 휘감는 색상 코드 태그까지 다양한 태그가 있습니다. 또한 당사는 고객들이 모든 종류의 호스 관련 문제를 해결하도록 기꺼이 도와 드립니다.
태그의 유형과 크기에 따라 태그에 표시할 수 있는 데이터의 양도 달라집니다. 데이터의 최대 표시 가능 분량은 텍스트 5행, 행당 25자(공백 포함)입니다. 원하는 경우, 갇히는 부분을 최소화하고 호스 외관을 쉽게 세척할 수 있도록 태그를 실리콘으로 감쌀 수 있습니다. 이러한 정보가 제공되는 대로 유지보수 기술자들은 보다 쉽고 효율적으로 시스템을 점검할 수 있습니다.”
이제 처음의 상황을 다시 한번 떠올려 봅시다. 여러분은 여러 개의 산업용 호스가 포함된 애플리케이션에 대한 유지보수 작업 명령을 받게 됩니다. 이번에는 시스템 매개물, 작동 압력, 최초 설치일 등에 관한 여러분의 모든 질문에 대한 답이 즉시 제공되며, 태그 부착 시스템에 명확하게 담겨 있습니다. 작업은 더욱 쉽고 효율적으로 완료될 수 있고, 시스템은 백업된 후 훨씬 빠르게 가동될 것입니다.
시설의 태그 부착 시스템을 보다 효과적으로 구축하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사의 전문가들이 기꺼이 도와 드립니다. 유지보수를 신속히 진행하고, 시스템 안전성을 향상시키며, 가동 중단 시간을 즉시 최소화하는 방법을 알아보려면 현지 공식 스웨즈락 판매/서비스 센터에 문의하십시오.
관련 기사
산업용 유체 시스템 체크리스트
체크리스트의 모범 사례를 따라 산업용 유체 시스템의 안전성을 개선해보십시오.
블록 밸브(Block Valve)로 산업용 유체 시스템을 차단하는 방법
플랜트의 안전을 위해서는 유지보수를 하기 전 유체 시스템의 라인을 반드시 차단해야 합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 차단 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.
효율적인 플랜트 턴어라운드(Turnaround)를 위한 7가지 팁
플랜트 턴어라운드(Turnaround)는 화학 공장이나 정유 공장에 큰 걸림돌일 수 있지만 반드시 그러한 것은 아닙니다. 보다 효과적인 턴어라운드 관리를 위한 7가지 전략을 알아보십시오.