수소 연료는 고가입니까?
수소가 비용 효율적인 연료인 이유
Chuck Hayes, Swagelok 글로벌 기술 책임자
비용은 신기술의 대규모 도입 여부에 영향을 주는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 또한, 대체연료 공급원을 평가하고 있다면 분명히 중요한 고려 사항입니다. 최종 용도와 관계없이, 수소가 광범위하게 도입될지 여부는 얼마나 비용 효율적으로 생산하고 사용할 수 있는가에 달려 있습니다.
많은 이들이 궁금해합니다, "수소는 고가입니까? 잠재적인 전업 운전사나 산업용 사용자가 사용하기에 너무 비쌉니까?" 짧은 대답은 "아닙니다, 최소한 장기적으로는 그렇지 않습니다."입니다. 수소는 현재 다른 연료 공급원보다 조금 더 비싸지만, 전문가들은 앞으로 가격이 획기적으로 하락할 것이라고 예측합니다.
수소와 관련된 오해를 파헤치는 Swagelok 시리즈의 세 번째 차례에서는 수소가 최종 사용자가 신뢰할 수 있는 비용 효율적인 대체연료인 이유를 알아보겠습니다.
알고 계십니까?
미국 에너지부(DOE) 어스샷(Earthshots) 프로그램은 비용을 더욱 낮출 수 있는 방식으로 수소를 개발하도록 장려하고자 특별히 고안된 프로그램입니다. Deloitte에 따르면, 수소 연료전지 버스는 배터리 구동 버스나 ICE 버스보다 운영하기에 더 저렴합니다. 2050년이 되면 그린 수소가 천연 가스보다 더 저렴해질 것이라고 예측되고 있습니다.
수소 가격은 하락 중입니다
기존 연료가 현재 더 저렴한 것은 사실이지만, 생산 규모가 확대됨에 따라 수소 비용이 획기적으로 하락할 것으로 예상됩니다.
여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 주요 석유 생산업체들은 지속 불가능할 정도로 낮은 가격의 원인이 된 생산량을 대폭 줄이고 있으며, 더불어 장기적인 탈탄소화를 약속하고 있습니다. 이러한 조치는 내연기관(ICE) 차량을 사용하는 소비자에게 가솔린 및 디젤 가격 상승을 초래할 가능성이 높습니다.
반면, 그린 수소의 가격은 계속 떨어지고 있습니다. 전문가들은 10년 이내에 수소 연료가 기존 연료 공급원과 비용 경쟁력을 가지게 될 것이라고 말합니다. 그린 수소 생산에 사용되는 태양광, 풍력, 수력 등의 재생 에너지 공급원 가격 또한 계속 떨어지고 있으며, 수소 가격도 이에 영향을 받을 것입니다. 더불어, 전 세계 정부들이 더 엄격한 이산화탄소 배출 기준을 제정함에 따라, 각국 정부가 클린 에너지 성장을 장려할 목적으로 보조금을 제공할 것으로 예상됩니다.
저 소유 비용 수소 인프라 구축
수소의 잠재성을 완벽하게 실현하려면 강력한 수소 충전 인프라가 필요합니다. 현재 투자가 일어나고 있으며, 예를 들어 미국은 저렴한 클린 수소의 국내 시장을 가속화하려는 목적으로 일곱 곳의 지역 클린 수소 허브 건설 자금으로 70억 달러를 투자할 것이라고 최근 발표했습니다. 업계가 이 인프라를 신뢰성 높게 건설할 수 있다면 최종 사용자가 지출하는 수소 비용에 영향을 줄 수 있습니다.
적절한 밸브, 튜브 피팅, 기타 유체 시스템 부품을 사용하면 수소 충전소의 누설과 유지보수 필요를 최소화할 수 있습니다.
기존 가스 충전소 또는 주유소를 수소 충전 장비로 손쉽게 개조할 수 있으므로, 수소 충전소는 다른 클린 에너지 공급원에 비해 투자 비용이 더 낮을 수 있습니다. 개발업체는 장기간 수소 취급이 가능하도록 제조된 시스템 부품을 지정함으로써 낮은 비용 유지에 기여할 수 있습니다. 또한, 고품질 재질을 사용하면 수소 충전 펌프의 수명 전반에 걸쳐 유지보수 비용을 최소화할 수 있습니다. 적절한 밸브, 튜브 피팅, 기타 유체 시스템 부품을 선택하면 누설 및 유지보수 필요를 최소화함으로써 운영업체가 가동 시간을 늘리고 총 소유 비용을 낮출 수 있습니다.
결론
수소는 곧 대부분의 기존 화석연료보다 더 저렴해질 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부들은 수소 연료에 대한 지원을 늘리고 있으며, 이러한 추세가 역전될 것으로 생각할 이유는 전혀 없습니다. 무공해 연료 공급원으로서 수소의 잠재성을 고려하면, 수소가 점점 더 저렴해짐에 따라 수소 에너지에 대한 열망이 커질 것으로 예상합니다.
클린 에너지 경제에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? Swagelok은 수소 경제 성장을 활성화하는 데 투자해왔으며, 클린 에너지 개발을 선도하는 기업들에게 신뢰성 높은 수소 솔루션 을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 신뢰성 높은 수소 연료 시스템과 이를 실현하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Swagelok 레퍼런스 포인트에서 관련 주제를 찾아보십시오.
관련 기사
유체 시스템 지원을 통한 전해조 최적화
수소 전해 공정에는 신뢰성 높은 유입 및 배출 유체 시스템이 중요합니다. 적합한 유체 시스템 지원을 통해 비용을 통제하며, 안전을 강화하고, 생산성을 극대화할 수 있는 방법을 알아보십시오.
수소 밸브에서 찾아야 할 특징
밸브는 수소 유체 시스템에서 핵심적인 부품입니다. 이상적인 수소 밸브에서 찾아야 할 특징과 더 안전하고 신뢰성 높은 수소 운반에 그러한 밸브가 어떻게 기여할 수 있는지 알아보십시오.
친환경 수소의 생산 및 저장 지원
Everfuel이 어떻게 Swagelok 제품과 전문 기술을 통해 수소 솔루션을 실현하고 있는지 알아보십시오.