swagelok.com 利用規定
Swagelok.com 利用規定
利用規定
本利用規定(以下、「利用規定」といいます。)は、Swagelok.comのウェブサイト、およびスウェージロック指定販売会社のウェブサイトにライセンスを供与したスウェージロック社(以下、「スウェージロック社」または「当社」といいます。)のその他すべてのウェブサイト(以下総称して、「本ウェブサイト」といいます。)に適用されるものとします。本ウェブサイトのいずれかを利用することによって、プライバシーとデータ保護に関するポリシー、クッキーの通知および開示(以下総称して、「本合意」といいます。)に従うことに同意したことになるため、本利用規定をよくお読みください。
ユーザー・アクセス
当社は、その判断により、本ウェブサイトのいかなる側面も、またいかなる機能の有用性も、いつでも終了、変更、中断、または打ち切ることができます。 当社は、ユーザーに対して一切の責任を負うことなく、特定の機能およびサービスの利用に制限を課し、あるいは、本ウェブサイトのいずれかの一部またはすべてへのアクセスを制限することができます。
第三者のウェブサイト
本ウェブサイトには、他のウェブサイトへのリンクが含まれている場合があります。 これらのリンクは便宜上提供されているものです。 スウェージロック社は、これらリンク先のウェブサイトをいかなる方法においても推奨、許可、保証、管理するものではなく、リンク先のウェブサイトのコンテンツに責任を負うものでもありません。 リンク先のウェブサイトを使用する場合、異なる利用規定が適用される場合があります。 スウェージロック社は、リンク先のウェブサイトを使用したために生じたいかなる損失、損害、またはその他の義務についても責任を負いません。 当社以外のこれらウェブサイトを利用する際に利用規定及びポリシーを確認することはユーザーの義務です。
商標
スウェージロック社は、「スウェージロック社」という名称、スウェージロック社のロゴ、および本ウェブサイトで言及されるその他一切のスウェージロック社の製品名またはブランド名を含む商標、商品名、ブランド名、およびトレード・ドレスに関するすべての権利を留保します。 これらの商標、商品名、ブランド名、トレード・ドレス、およびすべての関連ロゴまたはイメージは、スウェージロック社の登録商標およびコモン・ロー上の商標、またはそのいずれかであり、米国法および国際法並びに国際条約により保護されています。 これら商標、名称、またはトレード・ドレスの使用は、これらの利用規定に基づき許諾されておらず、また、本ウェブサイトを使用したことによっても許諾されるものではありません。 本ウェブサイトに表示された商標、商品名、ブランド名、およびトレード・ドレス、またはそのいずれかを誤用することは固く禁じられています。 スウェージロック社は、民事法上の救済手段および刑事訴追を求めることを含め、法が許す限り知的財産権を積極的に行使するものとします。
制限付きライセンス
テキスト、設計、グラフィックス、ロゴ、アイコン、イメージ、音声クリップ、ダウンロード、インターフェース、コード、ソフトウェア、それらの選択と配置などを含め、それらに限らず、本ウェブサイト上のすべてのコンテンツ(以下、「内容」といいます。)は、スウェージロック社またはそのコンテンツ・プロバイダーの独占的な財産であり、それらが所有しており、著作権法、商標法、およびその他の適用法で保護されています。 スウェージロック社が所有する特許、協定、著作権、商標、商品名、ブランド名、トレード・ドレス、または取引上の機密情報に関する明示的または黙示的な権利を、スウェージロック社がユーザーに与えることはありません。 本ウェブサイトに含まれる内容は、私的かつ非営利目的で利用するためにアクセス、コピー、ダウンロード、および印刷できますが、アクセス、コピー、ダウンロード、または印刷する内容に表示された著作権、商標、またはその他の所有権に関する通知を変更または削除しないことを条件とします。 内容は、スウェージロック社がその判断でいつでも取り消し可能な非独占的制限付きライセンスの下でユーザーに提供されます。 内容を変更、配布、送信、演奏、放送、刊行、アップロード、ライセンス、翻訳、リバース・エンジニアリング、転送、販売するため、あるいは、二次的派生物を作成するために使用することを含め、それらに制限されず、その他いかなる内容の使用も、明示的に禁じられています。
本ウェブサイトに表示され、随時更新されるその他の制限事項のすべてに従うことに同意していただくものとします。 スウェージロック社は、理由の如何を問わず、本ウェブサイトへの個人の登録を拒否または取り消し、本ウェブサイトから個人を削除し、個人が本ウェブサイトを使用することを禁止する権利を留保します。 スウェージロック社、そのライセンサー、またはコンテンツ・プロバイダーは、すべての関連する知的財産権を含む内容の完全な権原を保有し、また、スウェージロック社がその判断でいつでも取り消し可能な制限付きライセンスに基づき内容をユーザーに提供するものとします。
ユーザーは、本ウェブサイトに掲載された連絡先情報をマーケティングなどの許可されていない目的に使用しないものとします。 ユーザーは、本ウェブサイトの適切な動作を損なったり妨害することを意図した、または本ウェブサイトのいずれかのシステム、データ、または個人情報を密かに傍受することを意図したハードウェアまたはソフトウェアを使用しないものとします。 ユーザーは、いかなる方法でも、本ウェブサイトの運営を妨げず、また妨げようと試みないことに同意します。 スウェージロック社は、その判断により、本ウェブサイトへのユーザーのアクセスまたは本ウェブサイトの使用をいつでも、通知なく制限または停止する権利を留保します。 ユーザーの本ウェブサイトへのアクセスまたはその使用が停止した場合であっても、スウェージロック社が普通法または衡平法により与えられる可能性があるその他いかなる権利または救済も放棄されず、あるいはそれらに影響するものでもありません。
免責事項および保証の制限
本ウェブサイトに含まれるデータと情報の正確性には万全を期していますが、不正確なものや誤植が含まれている可能性があります。 本ウェブサイトは「現状のまま」、また「提供されているまま」提供されます。 当社は、ユーザーが本ウェブサイト、機能、またはその一部にアクセスすることをいつでも制限または停止する権利を留保します。 スウェージロック社は、商品性または特定目的への適合性の黙示的保証、および本ウェブサイトの内容が権利を侵害していないことの保証、ならびに、履行の過程または取引の過程から暗示される保証を含め、それらに限らず、本ウェブサイトへのアクセスが途切れず、エラーがなく、または完全に動作可能であること、本ウェブサイトがセキュアであること、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトを利用可能にするサーバーにウイルスがないこと、または本ウェブサイト上の情報が完全、正確またはタイムリーであることの保証など、あらゆる種類の明示的または黙示的保証を明示的に否認します。 ユーザーが本ウェブサイトから内容をダウンロードする場合は、ユーザー自身の判断とリスクで行うものとします。 かかる内容をダウンロードしたことによって生じたコンピューター・システムの障害やデータの損失に対する責任は、ユーザーのみが負います。 口頭または文書によるかを問わず、ユーザーがスウェージロック社から得た助言や情報、あるいは、本ウェブサイトを通して、または本ウェブサイトから得た助言や情報には、いかなる種類の保証も生じないものとします。 スウェージロック社は、本ウェブサイトの内容を使用することに関し、その完全性、正確性、精度、妥当性、実用性、適時性、信頼性その他について、いかなる保証または表明も行いません。 かかる助言、情報、または内容の利用は、ユーザー自身の責任において行われるものとします。 スウェージロック社は、本ウェブサイトの一部または内容の誤りもしくは欠落について、独自の判断で訂正する権利を留保するものとし、また、本ウェブサイト、内容、製品、製品サービス、または本ウェブサイトに記載された希望価格に関し、事前の通知の有無を問わず、いつでも変更することができるものとします。
管轄区域によっては、黙示保証の除外を認めていない場合があり、上記の除外が該当しない場合があります。
損害賠償金の制限
ユーザーは、本ウェブサイトを使用することに一切の責任を負うことを認識し、同意するものとします。 ユーザーは、本ウェブサイトの使用中に送受信するあらゆる情報がセキュアとは限らないこと、および許可のない第三者に傍受される可能性があることを認識し、同意するものとします。 ユーザーは、本ウェブサイトをユーザー自身のリスクで使用すること、および本ウェブサイトは無料で利用できることを認識し、同意するものとします。 これを認識したうえで、ユーザーは、スウェージロック社、その子会社、またはその指定販売会社のいずれも、本ウェブサイト、本ウェブサイト上のリンクを辿ってアクセスした別のウェブサイト、ユーザーが当社に通知したことによって当社が取った、もしくは取らなかった行動、本ウェブサイトを利用するのが遅れたこと、本ウェブサイトを利用できなかったこと、本ウェブサイトの広告からもしくは本ウェブサイトを経由して入手した情報、製品、もしくはサービス、本ウェブサイトに投稿もしくは掲示された内容の削除に起因して、その他本ウェブサイトを使用したことに起因して生じた直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的その他の損害(利益の損失、事業の中断、情報もしくはプログラムの損失、または情報処理システムへのその他の損害など)には、契約、不法行為、厳格責任その他に基づくものであるか否かを問わず、かかる損害の可能性をスウェージロック社、その子会社、またはその指定販売会社が知っていた場合であっても、適用法で許容される限り、責任を負わないことを認識し、同意するものとします。 本免責は、パフォーマンス障害、エラー、欠落、中断、削除、欠陥、動作または送信の遅延、コンピューター・ウイルス、ファイル破損、通信回線障害、ネットワークまたはシステムの故障、ユーザーの利益損失、または記録もしくはデータの盗難、破壊、不正アクセス、改変、喪失、もしくは使用、およびその他の有形または無形の損失に起因するあらゆる損害や損傷に制限なく適用されます。 ユーザーは、スウェージロック社、その子会社、またはその指定販売会社のいずれも、本ウェブサイトのユーザーによるいかなる中傷、侮辱、または違法行為についても責任を負わないことを特に認識し、同意するものとします。 上記申し立てまたはスウェージロック社との紛争を解決する唯一かつ排他的な救済措置は、ユーザーが本ウェブサイトの使用を中止することです。
インターナショナル・ユーザー
本ウェブサイトは、スウェージロック社の米国に在する事務所より管理、運営、統括しています。 スウェージロック社は、本ウェブサイトの内容が米国以外の場所において受容されるか、利用可能であるかについて表明いたしません。 ユーザーは、コンテンツが違法である場所からは、その利用またはアクセスが禁止されていることを認識し、同意するものとします。 ユーザーは、本ウェブサイトまたはその内容を、米国の輸出法および規則に違反して使用することはできません。 米国以外の場所から本ウェブサイトにアクセスする場合には、ユーザー自身の責任で行うこと、また、米国以外の国における一切の法令に従うことはユーザーの責任であることに同意するものとします。
免責
ユーザーは、ユーザーが本ウェブサイトを使用したことによって、または本利用規定に違反したこともしくは違反の疑いのある行為に起因して、またはその結果として発生した一切の損失、責任、経費、損害、および費用等(妥当な弁護士費用および裁判費用を含みます。)から、スウェージロック社、その役員、取締役、従業員、子会社、請負業者、代理店、ライセンサー、サービス・プロバイダー、下請業者、およびサプライヤーを、補償し、防御し、免責することに同意するものとします。
全合意
本合意は、ユーザーが本ウェブサイトを使用することに関するスウェージロック社とユーザーの間の全合意を成すものです。 管轄権のある裁判所が本合意の規定またはその一部に法的強制力がないと判断した場合、その規定は本合意の意図を行使するため可能な限り最大限まで実施され、本合意の残りの部分は完全に実施されて効力を有するものとします。
法律と裁判地の選択
本合意にはオハイオ州の法律が適用されることとし、これに同意するものとします。 本合意またはSwagelok.com®の利用から、またはそれに関連して発生する申し立てまたは訴訟の専有管轄については、オハイオ州クリーブランド市カイヤホガ民事訴訟裁判所、またはオハイオ州クリーブランド市所在の合衆国オハイオ州北部地区地方裁判所東部支部にのみ提出することに明示的に合意するものとします。さらにかかる申し立てまたは訴訟を起こす目的において当該法廷の人的管轄権行使に従うことに合意するものとします。
利用規定の変更
スウェージロック社は、その判断により、いつでも本利用規定の全体または一部分を変更し、修正し、追加または削除する権利を留保します。 本合意の変更は、変更通知がSwagelok.com®に掲示されたときに有効になります。当社が行う利用規定の変更を定期的に確認することはユーザーの責任です。
お問い合わせ先
本利用規定に関するご質問やコメントがあれば、以下にお寄せください。
郵送先:
Swagelok Company
Information Security
31500 Aurora Road
Solon, Ohio 44139 USA
または
Eメール: dataprivacyoffice@swagelok.com
Copyright® 2005–2026 Swagelok Company
All rights reserved