スウェージロック、大流量用GBシリーズ・ボール・バルブをリリース
安全性が高く、取り付けも容易な大流量用Swagelok®GBシリーズ・ボール・バルブ
汎用性に優れたフル・フロー型バルブで、41.3 MPaの過酷な環境下でも幅広いオペレーションが可能
本文は、米国スウェージロック社から発表されたプレスリリースを抄訳したものです。原文との間に内容的な齟齬がある場合には、英文が優先されます。原文については 英語版 をご覧ください。
2020年6月1日 - 流体システム・コンポーネントの製造およびソリューションを提供するスウェージロック社(本社:米国オハイオ州ソロン、会長、社長兼最高経営責任者:トーマス・F・ロジック)は、フル・ボア・タイプで双方向の流れに対応するSwagelok® GBシリーズ・ボール・バルブをリリースすることを発表しました。GBシリーズ・ボール・バルブは、41.3 MPaの圧力下でも大流量を実現するほか、取り付けが簡単で手直しも最小限で済み、過酷なアプリケーションにおいて安全性やシステム効率性を維持するのに欠かせない確実な締め切りが可能な製品です。
Swagleok GBシリーズ・ボール・バルブは、汎用ボール・バルブとして幅広くお使いいただけます。用途例としては、オイル/ガス産業における油圧システム/注入システム/消火システム用、圧縮天然ガス(CNG)自動車インフラのアイソレーション用、化学/石油化学業界の腐食性の高いアルキル化工程におけるアイソレーション用などが挙げられます。GBシリーズ・ボール・バルブを多種多様なSwagelokチューブ継手/チューブ/計装用バルブと併せて使用した場合、最高使用圧力が41.3 MPaの流体システムの構築(すべてスウェージロック製品を使用した場合には、チューブ外径サイズが1 インチまで使用可能)も可能になります。
EPC(設計・調達・建設)を請け負う企業や流体システム・パッケージのベンダー企業は、Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブを使用することで、大流量アプリケーションへの取り付けに要する時間や費用を削減でき、コンポーネント性能の検証も可能になります。
- 取り付けを素早く簡単に行うことができ、双方向の流れに対応するため、バルブを逆向きに取り付けるといった懸念も払拭されます。Swagelok一体型エンド・コネクション(外径サイズ:3/8~1 インチ)を使用すると、システム設計の簡略化につながり、また工数やコンポーネント数を最小限に抑えることができます。
- Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブ全品に対してアセンブリー・テストを行って仕様に合致していることを確認しているため、初回取り付け後に発生する漏れやコストの掛かる手直しの可能性が大幅に削減されます。最高使用圧力の1.5倍までの圧力で耐水圧試験を行い、ボディ・シール性能を確認しています。
- Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブは、シンプルなカスタム加工が可能で、オプションのロッキング・ハンドル、パネル取り付け、ISO 5211準拠エアー・アクチュエーターに対応したブラケットを取り付けることが可能なボルト形状を採用しています。必要に応じてGBシリーズ・ボール・バルブを現場で取り付けることができるため、最小在庫管理単位(SKU)を少なく抑え、フル・フロー型バルブの在庫管理を簡素化することが可能です。
Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブの特徴・材質・設計によって、作業者の安全性が確保され、過酷な環境下でもコンポーネントの耐久性を最大限に維持することが可能になり、結果として長期的な利益につながります。
- メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザイン(特許申請中)を採用することで、偶発的な分解や漏れの可能性が低減され、非常に高い安全性を実現しています。漏れのないブローアウト防止機構付きステム・シールは実証済みで、信頼性に優れています。
- 過酷な環境下での腐食を防止するため、Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブは、合金(6-moly、合金2507、合金C-276など)、ならびにNACE MR0175に準拠して選定したサワー・ガス用の材質を数多くご用意しています。また、本バルブは、発電/圧力配管システム用のASME B31.1およびB31.3に準拠しています。
Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブは、スウェージロック指定販売会社を通じて購入いただけます。Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブやオプションの詳細につきましては、Swagelok.comをご参照ください。
スウェージロック社について
年間売上高約20億米ドルのプライベート・カンパニーであるスウェージロック社は、オイル/ガス、化学/石油化学、半導体、輸送などの業界に向けて流体システム製品、アセンブリー、サービスの開発を行っています。米国オハイオ州に本社を置くスウェージロック社は、70カ国で200カ所以上の指定販売会社を展開し、また20カ所の製造施設、5カ所のグローバル・テクノロジー・センターでは5,500人を超える従業員が勤務しています。