浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)
新しいオイル/ガス生産の最適化
浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)は、世界各地の油田から効率的かつ低コストで原油を生産する手段として注目されています。
世界的に見ても非常に過酷なアプリケーションにおいて、FPSO上のあらゆるシステムは、通常20~30年という耐用年数にわたって、揺るぎない安全性と信頼性を発揮することが求められます。
生産性を最適化する上で、FPSOは以下のような特有の課題に直面しています:
建造スケジュールは過密な上、迅速なコミッショニングを実現するには、部品のオンタイム・デリバリー、安定供給、地元での調達が不可欠です。
システムには安全性、信頼性、環境への配慮、効率的なパフォーマンスが期待される中、オペレーション・コストおよび総ライフ・サイクル・コストを最小限に抑えつつ、稼働時間を最大化することが求められています。
今後FPSOの設計とオペレーションを行う際は、カーボン・ニュートラル実現への取り組みをサポートしていく必要があるでしょう。
投資利益率を最適化するには、目的に応じたパフォーマンス(最適な資産を最適な価格で実現すること)が必要です。
スウェージロックのFPSO向けソリューション
スウェージロックは、オイル/ガス業界での幅広い技術的知識と長年にわたる実績で、お客さまの成功をアシストします。スウェージロックは、あらゆる流体システムにおいて考慮が必要な規制、規格、計画、設計、物流、契約、配送、在庫、トレーニングに精通しています。
スウェージロックがお届けするもの:
- 船上システム用の高品質かつ再取り付けが可能な 継手 および あらかじめ組み立てたソリューション で、資産の長寿命化に貢献
- 概念設計からオペレーションまで、資産のライフ・サイクルの各段階における技術面およびエンジニアリング面でのアシスト
- フィールド・エンジニア が現地に赴き、製造および建造(コミッショニング前を含む)のあらゆる段階でサポート
- 製作担当者、インテグレーター、オペレーター、メンテナンス担当者に対する トレーニング
- 世界各地での安定供給とサポート
スウェージロックとFPSOのサプライ・チェーンとの関わり
建造業者
スウェージロックは、建造業者と連携し、オペレーターの仕様に準拠した製品を提供します。製品を一括供給し、標準化したトレーニングと技術サポートを提供することで、FPSO建造業者のスムーズな業務遂行を支援します。
インテグレーション
お客さまのニーズとアプリケーション要件を熟知した現地専門スタッフを、グローバルの専門家チームがバックアップしています。包括的なプロジェクト管理支援とグローバルなリソースを提供し、産業用流体システムを含む国際的な建造プロジェクトを総合的にサポートできるのは、スウェージロック以外にないと自負しています。
オーナー/オペレーター
オーナー/オペレーターは、標準化した製品要件を満たすべく、グローバルなリソースと安定供給、長期にわたるサポートを必要としています。スウェージロックのグローバルなプレゼンス、多岐にわたる製品、生産量によって、稼働時間の最大化および安全性の向上をサポートしつつ、コストの抑制および環境リスクの軽減を実現します。
パッケージ・ベンダー
スウェージロックは、パッケージ・ベンダーに対し正確かつタイムリーに製品およびサービスを提供し、予定通りのプロジェクト進行をサポートします。トレーニングおよび現場サービスと併せて、世界各地のどこでも必要なときに必要なものを提供することができます。
以下のセクションを見る:
FPSOシステムと製品マップ
スウェージロックは、一般的なFPSOのオペレーション効率、信頼性、安全性を最大限に高めるべく、設計通りに作動することが求められるさまざまな重要なシステムをサポートします。
船体下のシステム プロセス/分析計装 回転装置 タレット・スイベル・システム
化学薬品注入(CI)システム 計器パネル グラブ・サンプリング・システム 油圧パワー・ユニット(HPU)
上甲板のアンビリカル終端ユニット(TUTU) ガス供給システム 補助システム
船体下のシステム
一般的な課題
近年、超大型原油タンカー(VLCC)をFPSOに改造するケースが相次いでいます。しかし、必要な原油およびガスの生産能力が増加していることから、上甲板を拡張した結果、甲板上のスペースと原油の貯蔵容量が不足しつつあります。今後は、FPSOの新規建造の需要が高まることが予想されます。
船体下にある特殊装置は、取り付け後にアクセスできないケースが多いことから、長期にわたる信頼性が欠かせません。チューブと継手には漏れのないパフォーマンスを発揮し、以下のような重要なアプリケーションを実現することが求められます:
- 圧縮エアー・システム
- 消火システム
- バルブの遠隔制御システム
- 不活性ガス・システム
- タンデム・オフローディング・システム
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
プロセス/分析計装
一般的な課題
システム設計は、プロジェクトの初期段階における大きな課題と言えます。分析システム用の製品、材料、設計を選定するための専門知識がすぐに得られるとは限りません。
接続作業やコミッショニング時に標準外の取り付けを行うと、プロジェクトのリード・タイムが長くなるばかりか、漏れや排出といった安全性の問題が発生するおそれがあります。
高い操作圧力と過酷な海洋環境が原因で、こうした重要なシステムに支障が生じる可能性も考えられます。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
回転装置
一般的な課題
ポンプ、コンプレッサー、タービンなどの回転装置は、オペレーション全般の信頼性にとって欠かせません。ダウンタイムが発生すると、生産停止や利益の損失につながることもあります。信頼性の高い メカニカル・シール・サポート・システム を使用することで、回転装置ユニットを適切に稼働させることができます。メカニカル・シールの流体がクリーンでなかったり、パーティクルを含んでいたりすると、シールの寿命が短くなることがあります。同様に、不適切な圧力や温度で流体を供給した場合、早期または深刻なシールの不具合が生じるおそれもあります。
信頼性の高い油圧システム、計装システム、安全システムが不可欠で、極端な圧力、温度、腐食性のある状況下でも作動することが求められます。
オペレーションの際に大きな問題となるのが振動です。これを緩和し、チューブや継手を使用して漏れの経路を削減することで、稼働時間を確保することができます。米国海軍のASTM F1387認証などの厳しい振動/衝撃試験が、海洋の安全性を確保するための要件であることが少なくありません。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
タレット・スイベル・システム
一般的な課題
タレット・スイベル・システムは、上甲板と海底システムを接続する重要なポイントです。スイベルの中には、必要以上に長いホースを使用して接続しているものもありますが、ホースは定期的な点検が必要で、数年で交換が必要になる場合もあります。不具合が発生すれば、数百万ドル相当もの生産量が失われることにもなりかねません。
チューブを恒久的に設置し、柔軟性が必要な個所にのみ短いジャンパー・ホースを使用するなど、適切な設計に基づいた取り付けを行う方が信頼性が高く、メンテナンスも少なくて済みます。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
化学薬品注入(CI)システム
一般的な課題
CIユニットは、生産井への化学物質の投与を高い精度で繰り返し行うことで、信頼性の高い生産を維持することが求められます。
人や環境を保護するには漏れのないパフォーマンスが不可欠であり、どのような形であれダウンタイムが生じると生産量の大幅な損失につながりかねません。
一般的なCIシステムには、数百カ所もの接続部が存在することもあります。この一つひとつに漏れが生じる可能性があります。安全と環境上のリスクを最小限に抑えるべく、漏れのないCIシステムを構築して取り付け、コミッショニングを行うには、多大な時間と労力が必要です。
スウェージロックは、さまざまな材料を使用した高品質のバルブや継手を提供することで、漏れのないパフォーマンスの実現をサポートします。フィールド・エンジニアが現場で検査を行い、取り付けの評価を行うことも可能です。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
計器パネル
一般的な課題
コントロール・パネルは、効率的な生産とFPSOの安全性の両方において、重要な役割を担っています。信頼性の高い組み立ておよび設計に関する知識が、パネルのパフォーマンスと長寿命化には欠かせません。
坑口装置のコントロール・パネルには、さまざまな高圧/中圧/低圧サブシステムが使用されています。目的に応じたパフォーマンスを実現するには、それぞれのコストを最適化することが必要です。
主要な安全機構となるフュージブル・プラグ(溶栓)・パネルには、FPSOの耐用年数にわたって妥協のない完全性と信頼性を発揮することが求められます。
スウェージロックは、高品質の製品を提供することで、こういったシステムに求められるパフォーマンスが実現するようサポートします。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
グラブ・サンプリング・システム
一般的な課題
サンプルの採取は必ずしも直感的に行えるものではなく、システム設計には広範な技術知識が必要です。システムは、プロセスの状態を正しく表すサンプルを供給し、オペレーターが安全に使用でき、加工・流通過程の管理コンプライアンスを維持し、プロセス管理に関する決定が適切に行えるようにすることが求められます。
プロセスの状態を正しく表すサンプルを得るには、適切な圧力および温度を維持する必要があります。適切な容器の使用と採取方法が重要です。
中には毒性があり、特別な安全対策が必要なサンプルも存在します。適切なシステムを得るには、必要とするサンプルの圧力、温度、相、適合性、化学成分を評価することが不可欠です。
スウェージロックは、アプリケーションに適した部品が必要な場合も、システム一式の設計および構築が必要な場合も、お客さまのシステム要件を満たす標準またはカスタムの流体システム・ソリューションを提供します。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
- 特定のニーズに合わせて設計・組み立てを行った使いやすいグラブ・サンプリング・パネル
- 現地での構成/組み立て/サポート
- ベスト・プラクティスに基づいた最適な設計
- 明確なラベリングおよび容易なオペレーション
- システム要件を満たす適応性
- 認定技術者による組み立ておよび試験
- スウェージロックのサンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
油圧パワー・ユニット(HPU)
一般的な課題
油圧パワー・ユニット(HPU)は、上甲板、タレット、海底生産システムに動力を供給します。HPUのダウンタイムが生じると、こういったシステムが停止し、1日ごとに大きな経済的損失を被るおそれがあります。不具合のタイプによっては、安全面や環境面でも大きなリスクとなる可能性もあります。
HPUは複雑な装置で、さまざまなポンプ、モーター、アキュムレーター、計器パネル、バルブ、チューブ、チューブ継手で構成され、すべてが連動して円滑に作動することが求められます。HPUはリード・タイムが長くなることもあり、部品の安定供給が大きなポイントとなります。
スウェージロックは、高品質の製品やモジュール・ソリューションを提供することで、投資計画をサポートします。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
上甲板のアンビリカル終端ユニット(TUTU)
一般的な課題
TUTU、関連するアンビリカル接続、アイソレーション・パネルは、漏れのない接続に加えて、上甲板と海底装置の間のアイソレーション・ポイントとして機能し、メンテナンス作業の際に安全に遮断できることが求められます。
こういったシステムが重要な機能を果たすためには、高品質かつ信頼性の高い部品が必要です。不具合が生じると、漏れの原因となったり、安全に関する事故が起きたりして、操業停止や生産損失を招きかねません。
スウェージロックは、お客さまが必要とする圧力、流量、流体に対応する高品質かつ信頼性の高い部品を提供します。さらに、要求された仕様に基づき、あらかじめ設計、組み立て、試験を行ったパネルも供給可能です。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
ガス供給システム
一般的な課題
分析室で使用する場合でも、FPSO内の圧力調整といった重要な生産機能の場合でも、不適切な設計や取り付けを行ったガス供給システムを使用すると、効率性が大きく失われるおそれがあります。
漏れを見落としていると安全上のリスクとなるばかりか、コストが大幅に膨れ上がることにもなりかねません。
ガス・パネルの設計が不適切だった場合、メンテナンスや修理の際に問題が生じるおそれがあります。
スウェージロックのガス供給プログラムは、供給ポイントからユース・ポイントまでの標準ガス供給デザインを提供します。プログラムには、システム設計一式、製造、取り付け、そしてフィールド・エンジニアリング・チームによるサポートが含まれます。
スウェージロックは、以下の製品およびソリューションを提供しています:
- 正確な要件を満たすガス供給システム一式。お客さまと連携し、以下のようなシステムを提供します:
- あらかじめ工場で組み立ておよび試験済み
- 明確なラベリングで安全性と機能性を確保
- わかりやすく、オペレーションが容易
- トラブルシューティングがシンプル
補助システム
その他のパッケージやアプリケーションに関するサポートが必要ですか?以下のシステムすべてに対して、高品質の製品およびソリューションを提供可能です:
上甲板:
- 一次側の三相分離
- 窒素システム
- 海水/冷媒システム
- 次亜塩素酸塩生成システム
- 熱媒システム
- 脱塩水システム
- 主電源システム
- 水銀除去
- 炭化水素露点
- 二酸化炭素の除去
- エクスポート・ガスの圧縮および測定
- MEG回収
- 復水の処理
- 復水の安定化
- フラッシュ・ガスの圧縮
- 燃料ガスの圧縮
- MEG再生
- フレアー/ベント・システム
- クローズ・ドレン・システム
- オープン・ドレン・システム
船体
- ディーゼル油システム
- 潤滑油システム
- 冷却水システム
- 飲料水/淡水システム
- 排水/下水システム
- ビルジ・システム
- 排気ガス・システム
- ヘリ燃料システム
- 遠隔探測システム
- 復水システム
- スロップ水システム
- バラスト・システム
- 船体空調システム
- 自動制御システム
- 通信システム
- 係留システム
スウェージロックのソリューションおよびトータル・サポート
グローバル・コンストラクション・サービス
FPSOの建造には、初期構想からコミッショニングまで、世界各地の関係者が参加することになるため、特有の物流上の課題が存在します。
いかに複雑なプロジェクトであっても、スウェージロックのグローバル・コンストラクション・サービスは、以下のような流体システムのニーズにお応えします:
- まずは概念設計および基本設計の段階で、メリットを提供します。スウェージロックのエンジニアが、オーナー企業やEPCと協議し、標準化や仕様の策定をサポートすると共に、効率性やコスト削減を実現する最適な構成を提案します
- プロジェクトの進行に伴い、スウェージロックはお客さまと共にスケジュールの管理ならびに複雑な物流およびサプライ・チェーンの問題の対応を行い、現場の在庫管理および製品の安定供給を行うことで、予測可能なスケジュールを実現するべくサポートします
- 複数の企業間の調整、カスタム契約や国際契約の提供、政府規制の理解をサポートすることで、予定通りの竣工に導きます
- 建造コストの管理や建造スケジュールの改善を支援し、小口径流体システムの予測可能なパフォーマンスを実現します
材料の卓越性
海洋環境では腐食が大きな問題となることがあります。スウェージロックは、システムを長期にわたって安全かつスムーズに稼働させるべく、適切な材料の組み合わせを選定するサポートを行う体制を整えています。
- すべての部品がアプリケーションの厳しいニーズを満たすよう、独自の品質管理を行っています。すべての部品材料について、厳選したベンダーから調達すると共に、製造するすべての部品について継続的かつ一貫したチェックを行う品質基準を設けています
- 316/316Lステンレス鋼製のSwagelok®チューブ継手および計装用バルブには、ASTM規格が定めたバーおよび鍛造品に対する要求値よりも多くのニッケルおよびクロムが含まれているため、局部腐食に対する耐性に優れています
- 非常に過酷な環境においてさらに高い耐食性が必要な場合は、6-moly、2507スーパー・デュプレックス、ハステロイ®C-276、Inconel® 625など の高グレード合金を選定してください。NACE MR0175/ISO 15156およびNORSOKに準拠した材料もあります。
- 特殊な被膜や処理を施すことが可能です(ジャケット付きチューブ、SilcoNert®被膜、電解研磨仕上げ、ヒート・トレーシングなど)
- 316/316Lステンレス製の継手を他の高グレード合金と組み合わせるなど、異材質を組み合わせたアセンブリーを使用することで、コスト効率の高い方法で、必要とする耐食性を実現することもできます
設計/組み立てサービス
Swagelok®カスタム・ソリューションズは、わずか数個の部品からなるシステムから、さまざまな機器を搭載したパネルやエンクロージャーに至るまで、あらゆるアセンブリーやパッケージに対応します。人件費の削減、パッケージ建造までのリード・タイムの短縮、スウェージロックが管理するアセンブリーによる廃棄物の削減を実現します。
以下のようなメリットが得られます:
- オペレーションの安全性が向上
- 現場での作業や組み立てを最小限に抑える
- 予測可能な建造スケジュール
- エンジニアリング・コンプライアンスおよび文書化(CADおよびP&IDを含む)
- 重要なアセンブリーの手直しが不要
- クライアント指定の各種OEM製品を設計に取り入れることが可能
お客さまと共同で取り組むというのが、スウェージロックの手法です。工場受け入れ試験、質の高い文書化、電気設備、世界各地での組み立てなど、スウェージロックはお客さまと緊密に連携し、ニーズの理解に努めます。既存設計の最適化、カスタマイズ可能な「既製」設計の提案、特殊システムの構築を行うことが可能です。
すべてのパッケージの組み立て、試験を行い、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 を付けてお届けします。
フィールド・エンジニアリング
適切なトレーニングと最適化した材料によって、耐用期間にわたって信頼性の高いオペレーションを実現することができます。しかし、サードパーティによるパッケージや建造のすべてが品質要件を満たしていることを確認するにはどうすればよいのでしょうか。
材料に関する推奨事項、システム設計の標準化、効率的な取り付けなど、スウェージロックのフィールド・エンジニアは、プロジェクトのあらゆる段階でお客さまをサポートします。
- 流体システム取り付け監督(FSIO)サービス を通じて、建造中のミスを防止します。これにより、接続やコミッショニング時における手直しのほか、施設の稼働後も費用のかさむメンテナンスや修理も最小限に抑えることができます。取り付け監督サービスでは、トレーニングおよび能力管理、現場での資材管理、技術サポートを行っており、検査やシステム洗浄に関するガイダンスも提供します
- さらに、フィールド・エンジニアはお客さまの重要なシステムを評価して潜在的な問題を洗い出し、流体システムおよびサンプリング・システムを最適化し、メンテナンス方法に関するアドバイスを行います
- スウェージロックは、 グローバルなネットワークと各地でのサポート体制を整えており、お客さまに都合の良いタイミングと場所で専門知識を提供します。
トレーニングおよびサポート
急速に発展するオイル/ガス業界では、適切なトレーニングが非常に有益です。十分なトレーニングを受けたスタッフであれば、安全なオペレーション、適切な設計、漏れのないシステムを実現することができます。
スウェージロックは、重要な流体システムの設計、取り付け、メンテナンスを行っている方を対象にさまざまなトレーニングを提供することで、スケジュールの維持、手直しの最小限化、パフォーマンスおよび設計の改善、施設全体の安全性の向上をサポートします。
経験豊富な講師は、該当するトレンド、システム、プロセス、市場、規制、業界のベスト・プラクティスに精通しています。ツールの使用方法、取り付けテクニック、安全プロトコルについて、有益なトレーニングを提供します。トレーニングでは、実地またはバーチャルでの学習に、実技演習を取り入れています。トレーニングは、世界各地のスウェージロック施設やお客さまの施設のほか、オンラインで実施することも可能です。
トレーニングのラインアップ:
- オイル/ガスの基本セミナー
- チューブ継手の取り付け
- チューブ継手の検査
- チューブの曲げ加工
- 円周溶接
- コーン&スレッド継手の取り付け(中圧/高圧システム用)
- バルブの基本セミナー
- レギュレーターの基本セミナー
- 材料科学
- サンプリング・システムのメンテナンスと設計
グローバルな供給ネットワーク
スウェージロックは、 グローバルなネットワークと各地でのサポート体制を整えています。お客さまの拠点がどこであっても、スウェージロックは以下を通じてサポートします:
- お客さまのビジネス・ニーズやアプリケーション要件を熟知した現地スタッフ
- 現地在庫ならびにお客さまに合わせた現地サポートおよびサービスで、部品の選定や設計のサポート、流体システムの評価、取り付け方法およびシステム改善を提案
- 現地の文化に精通し、言語を話し、地域のニーズを理解しているスタッフ
- 製造、フィールド・エンジニアリング、専門知識、物流サポート
現地の専門スタッフは、グローバル・チームのサポートの下、お客さまの流体システムのパフォーマンス、生産性、信頼性を改善し、コストを抑えて環境リスクを緩和するべくアドバイスを行います。
スウェージロックは、70カ国で9400名の社員を擁し、世界で200カ所を超えるスウェージロック指定販売会社、20カ所の製造拠点、5カ所のテクノロジー・センターからなるグローバルな流通ネットワークを展開しており、必要な時に必要な製品とサポートをお届けします。
在庫と安定供給
安定供給は、スウェージロックのブランド・プロミスの中核をなすものです。お客さまが直ちに必要とする製品については、スウェージロック指定販売会社において適切なレベルの在庫を確保しています:
- 数千種類の標準品を在庫
- 6800を超すライン・アイテムを毎日出荷
- 99%の出荷/在庫精度
スウェージロックは、サプライ・チェーンの分断が生じた場合に備えて、相当量の原材料を確保しています。また、専門スタッフのグローバル・チームがサプライヤーと協力し、サプライ・チェーンの安定化に努めています。
トレーサビリティと品質管理
原材料のトレーサビリティは、材料の受け入れ、製造、加工、保管、配送のあらゆる段階を通じて、全体的な品質システムの根幹をなすものです。材料成分には高い基準を設け、すべての原材料サプライヤーに対して定期的な監査を行い、順守していることを確認しています。すべての継手には、スウェージロックのロゴ、材料タイプ、トレーサビリティ用の識別子を刻印しています。
継手製造に関する品質システムは、以下の承認を受けています:
- ISO 9001:2000
- UN/ECE R110
- 日本経済産業省/高圧ガス保安協会
- カナダ登録
- CSA NGV 3.1/4.6
- ASME N/NPT
- 米国海軍
- ノルウェー船級協会(DNV)GL
- 米国船級協会(ABS)
- ビューロー・ベリタス
- ロイド船級協会
製品に込めた約束
Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 は、品質とお客さまに対するスウェージロックのコミットメントの表れです。スウェージロック製品にはすべて製品寿命を通じてこの保証が適用されるため、安心して流体システムにお使いいただけます。
プロジェクトの成功をスウェージロックがサポートします
お客さまのFPSOプロジェクトを成功に導くべくサポートします。グローバルなプレゼンス、現地サポート、高品質なソリューション、業界をリードするサポートを通じて、以下を実現します:
- 安全性の向上
- 環境負荷の最小化
- プロジェクト遂行の最適化
- 稼働時間および信頼性の改善
- 総所有コスト(TCO)の削減
スウェージロックによるFPSOプロジェクトのサポートについて、興味がございますか?スウェージロックは、指定販売会社のネットワークを通じて、世界各地のお客さまのニーズに合わせたサービスをお届けします。