API プラン13(チャンバーから吸込口へのフラッシング)
API プラン13は、シール・チャンバーからポンプの吸込側に流れを再循環させます。本プランは、一般的に縦型ポンプに使用します。
図のキットにはオプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す
- シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合)
API プラン13は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- フランジ・アダプター
- パイプ継手
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- チューブ
- 圧力伝送器
- パイプ・ニップル
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 15ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。