API プラン23(冷却フラッシング、シール・チャンバー内を再循環)
API プラン23 は、シール・チャンバーからクーラーを通って液体を送る循環装置(一般的にはポンピング・リング)を利用し、冷却した液体をシール・チャンバーに戻します。スロート・ブッシングを使用して、冷却したシール・チャンバーのフラッシング液を、ポンプ内部の高温の液体から隔離します。
図のキットにはオプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- シール・チャンバー内に隔離された冷却したフラッシング液を供給
- 分離されたフラッシング液によるクーラーの負荷を軽減し、クローズ・クリアランスのスロート・ブッシュの寿命を延ばす
API プラン23は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- パイプ継手
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- 63シリーズ ボール・バルブ
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- チューブ圧力伝送器
- 熱交換器
- 熱交換器スタンド
- パイプ・ニップル
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 23ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。