レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
Mike Strobel、フィールド・エンジニアリング・スーパーバイザー
温度圧力などのプロセス測定は一瞬で出来ますが、分析器の応答はそうはいきません。取出し口から分析器に到達するまでの間に、常に時間遅れが発生します。残念ながら、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。
分析計装システムにおける時間遅れとは、新しいサンプルが分析器に到達するのにかかる時間を指します。別のコラム記事では、 時間遅れのしくみ と、それを最小限に抑えるためのヒントについて説明していますが、今回は、 圧力レギュレーター で時間遅れをコントロールする方法を重点的に紹介します。レギュレーターは圧力をコントロールする装置ですが、分析計装システムにおける圧力は、時間と密接に関わっています。例えば、流量が一定に制御されているガス・システムでは、圧力が低くなるほど時間遅れも小さくなります。
時間遅れは、プロセス・ライン、取出し口とプローブ、フィールド・ステーション・モジュール、移送ライン、サンプル調整システム、 流路切り替えシステム、分析器など、分析計装システムのさまざまな個所で発生します。下の図は、一般的なプロセス分析サンプリング・システムを示しています。
時間遅れとは、流体が監視対象のプロセスから分析器に到達するまでの累積時間を合計した時間のことです。時間遅れの測定方法につきましては、 こちら をご参照ください。今回は、 フィールド・ステーション・モジュール と、フィールド・ステーション・モジュールにおける時間遅れを短縮するレギュレーターの役割を中心に紹介します。
フィールド・ステーション・モジュールの手前![スウェージロック・フィード・ステーション・モジュール スウェージロック・フィード・ステーション・モジュール](/-/media/blog/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system/field-station-module.ashx?la=ja-jp&h=220&w=250&hash=69CD4339552EE07820A25391D6CD3BD6)
時間遅れの短縮を図るにあたって、まずは取出し口の場所を確認しましょう。取出し口は、できるだけプロセス分析器に近い場所、かつ、時間遅れの発生源(ドラム、タンク、たまり部、流れが悪いライン、使用していない装置)の上流側に配置しましょう。
液体のサンプリングでは、取出し口での圧力が不足していると、サンプルを移送ラインやファスト・ループを通過させるのにポンプが必要になります。ポンプを追加するとなると、購入コストがかかるばかりか、パフォーマンスにまで影響を与えかねません。
とはいっても、取出し口の位置を変更することが難しく、既存の位置を再利用しなければならないケースも多いのではないでしょうか。分析器も同様に、通常の設置場所をそのまま使わざるを得ないことも少なくないでしょう。取出し口と分析器が大きく離れている場合は、 ファスト・ループ を使って流体を分析器に高速で供給しつつ、未使用の流体をプロセスに戻すことをお勧めします。
大半の分析計装システムに共通するもう1つの時間遅れの発生源は、 プローブ です。プローブの容積が大きくなると時間遅れも大きくなります。プローブの容積は、その長さと径によって決まります。時間遅れをできる限り短縮するには、容積の小さなプローブを選定しましょう。
フィールド・ステーション・モジュール内
プロセス分析器に液体サンプルが必要な場合、レギュレーターを用いたフィールド・ステーション・モジュールを使用せず、気化の発生を防止するため、液体を高圧に維持することをお勧めします。ガス・サンプルの場合は、移送ラインの圧力を下げる手段としてフィールド・ステーション・モジュールを使用します。
時間遅れは、圧力に比例します。つまり、圧力を半減すれば時間遅れも半分になります。また、フィールド・ステーション・モジュールはできるだけ取出し口の近くに配置しましょう。圧力降下のスピードが速いほど、時間遅れの短縮効果も高まります。次に、フィールド・ステーション・モジュールでレギュレーターを使用するアプリケーションを3つ紹介しましょう。なお、レギュレーターの仕様は、アプリケーションによって多少異なります。
レギュレーターのアプリケーション #1
1つめのアプリケーションは、ガスの圧力を下げることを目的としています。圧力降下によって凝縮が発生することが無い場合は、シンプルな減圧レギュレーターを使用します。減圧レギュレーターによって、二次側の圧力が一定に維持されます。この二次側の圧力に反応して感知エレメント(ダイヤフラムやピストンが一般的)が動き、制御エレメント(コーン型のポペットが最も一般的)によってガスが通過するオリフィスの面積が変わります。圧力が上昇して感知エレメントが押し上げられると、制御エレメントがレギュレーターのシート近くまで移動して、オリフィス面積が小さくなります。圧力が低くなって感知エレメントが下がると、オリフィス面積が大きくなります。大半の 分析用レギュレーター は、ハンドルを使って設定スプリングを締める/緩めることで二次側の圧力を設定し、二次側の圧力に対する感知エレメントの動きを制御することができます。
感知エレメントは、一次側の圧力が急激に変化しないアプリケーションや、耐薬品性が重要なアプリケーションでは、メタル・ダイヤフラム・タイプを使用することをお勧めします。圧力が不安定、または急激な圧力上昇が見込まれるアプリケーションでは、ピストン・タイプが適しています。
レギュレーターのアプリケーション #2
2つめのアプリケーションは、圧力降下による凝縮の発生が想定される場合です。大半のガスは、圧力降下によってエネルギーが失われると、温度が低下します(ジュール・トムソン効果)。温度が低下してガスが露点に近づくと、凝縮が発生するおそれがあります。また、凝縮が発生するほど熱が奪われた場合は、レギュレーターが凍結してしまうこともあります。ジュール・トムソン効果を考慮すると、ガスの温度を露点以上に維持するために ヒーター付きレギュレーター が必要になる場合があります。ヒーター付きレギュレーターでは、システム流体は加熱エレメントに接して流れます。加熱エレメントとして、ヒーター・カートリッジを使用します。
ヒーター・カートリッジに必要なエネルギー(ワット数)は、計算によって求めることができます。この計算結果に基づき、ヒーター電力を決めます。すべてのガスのジュール・トムソン係数は決まっています。この係数と、圧力降下量、流速を公式に代入することで、必要なワット数を算出することができます。
レギュレーターのアプリケーション #3
3つめのアプリケーションは、ガス・クロマトグラフなどの分析器で測定するために、液体をガスに変換する必要がある場合です。この場合は、気化レギュレーターを使用します。気化レギュレーターの選択は難しい側面もありますが、正しいサイズのレギュレーターを適切に取り付けることができれば、確実に液体サンプルを気化することができます。気化レギュレーターを使用する目的は、サンプル全体を瞬時にガスに気化して、液体プロセスの状態を正しく表すガス・サンプルを得ることです。
気化レギュレーターでは、温度と流量に十分注意を払ってください。流量が多すぎるとサンプルの一部だけが気化してしまい、残りの液体がレギュレーターを通過して分析器に流入してしまいます。気化レギュレーターの温度が高すぎると、一次側の液体サンプルが気化してしまいます。サンプリング・システムにおける気化の管理につきましては、 こちら をご参照ください。
最後に、気化レギュレーターを適切にセットすることで、大幅な時間遅れの発生を防ぐことができます。流体が液体からガスに変わると、容積が大幅に増えます。増加量は、液体の分子量によって決まります。一般的に、気化する前の液体の流量と比較すると、気化後の流量は300倍以上に達することもあります。
例えば、気化後の流量が 600 cm3/minの場合、液体の流量は 2 cm3/min未満です。つまりこの液体は、外径 6.4 mm × 長さ 3 m(1/4 インチ × 約10 フィート)のチューブを通過するのに25分かかることになります。この時間を短縮するには、レギュレーターの手前につなぐチューブの容積を縮小することが必要です。例えば、3.2 mm × 30.5 cm(1/8 インチ × 1 フィート)の短いチューブを使用すれば、液体をわずか30秒でレギュレーターに到達させることができます。ただし、この時間にプローブでの時間遅れを追加する必要があります。プローブの径が小さいほど、応答を速めることができます。
その他に、気化レギュレーターを分析器の近傍に移動し、液体ファスト・ループを使用して応答を速める方法もあります。下の図では、気化レギュレーターはファスト・ループ・フィルターの後に配置され、さらに小流量の液体用の2つ目のバイパス・ループで、気化レギュレーターに向かう流体の流れを適切な量にしています。これは、低速で気化レギュレーターに供給される液体の量をできるだけ抑えることを目的としています。
適切なレギュレーターを選定して、時間遅れを低減する![ファスト・ループでの気化器の液体バイパス ファスト・ループでの気化器の液体バイパス](/-/media/blog/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system/vaporizer-liquid-bypass.ashx?la=ja-jp&h=348&w=300&hash=433CCE270448395548DD0ACEFCA6768E)
レギュレーターは、分析計装システムの時間遅れの解消に欠かせません。ガス・システムの圧力が下がれば、レスポンス・タイム(応答時間)も短くなります。一般的には、システムの圧力降下のスピードが速いほど、時間遅れが短くなります。液体を気化する場合は、液体ファスト・ループを使用して液体を素早く気化レギュレーターに供給するという手もあります。フィールド・ステーションを使用することで、複雑な分析計装システムにおける時間遅れを大幅に短縮できるとはいうものの、一度に全体の時間遅れを解消できる方法が存在するわけではありません。時間遅れを短縮するには、考えられる原因をすべて精査することが必要です。
分析計装システムにおける時間遅れでお悩みですか?上記のレギュレーター選定に関するアドバイス以外にも、対処方法があります。スウェージロックでは、サンプリングの専門スタッフが講師を務める サンプリング・システムのトレーニング・コース や、ベスト・プラクティスに基づいて設計を行った Pre-Engineered Subsystems(PrESS) を提供しています。また、 フィールド・エンジニアリング ・チームが現場に赴き、分析計装システムの問題点の特定およびトラブルシューティングをサポートいたします。詳細な情報や、分析計装システムにおける時間遅れの短縮に関するコンサルティングをご希望の際は、下のボタンをクリックしてください。
関連コラム
サンプリング・システムの時間遅れ: 4つのチェック・ポイント
プロセス分析器サンプリング・システムでは、測定値を取得するまでに必ず時間の遅れが発生します。 この時間遅れを軽視すると、プロセスの制御に悪影響が及ぶことがあります。 今回は、時間遅れを短縮するための4つのポイントを紹介します。
サンプリング・システムの改善が進まなかった3つの理由
プロセス分析器の性能は、過去50年で飛躍的に向上しました。その一方で、サンプリング・システムには大きな進歩が見られなかったと言わざるを得ません。 ただ幸いにも、問題は人為的なミスによるものが大半で、適切なトレーニングを受講することで解決することが可能です。 今回は、プラントにおけるサンプリング・システムの改善が進まなかった3つの理由と、その解決策を紹介します。
分析計装システムの時間遅れを理解・測定する
プロセスの測定は一瞬で終わりますが、分析器の応答はそうはいきません。 サンプリング・システムで生じた時間遅れによって、プロセス分析器で正確な結果が得られないというのはよくある話です。 今回は、分析システムの時間遅れを把握する方法と、その短縮方法をご紹介します。