API プラン12(フラッシング、ストレーナー付き)
API プラン12 は、ポンプの吐出し配管から流量制御オリフィスを通ってシール・チャンバーに流れを再循環させます。フラッシング・ストリームに含まれているパーティクルを除去して目詰まりを防ぐため、流れを流量制御オリフィスの手前に配置されたストレーナーを通過させます。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。
図のキットにはオプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- ストレーナーを追加して、オリフィスの目詰まりを防止
- 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す
- ポンプで送られた流体が気化するのを防止するため、シール・チャンバー内の適切な圧力を確保
- シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプに使用する場合)
API プラン12は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- フランジ・アダプター
- パイプ継手
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- チューブ圧力伝送器
- パイプ・ニップル
- Y型ストレーナー
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の13ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。